请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS7957-Q1 您好!
客户正在设计 ADS7957QDBTRQ1电路后对其进行测试。
输入电压大约为5V 时、根据10位分辨率规格的 ADC 1024值、应输出最大值。
目前、输入电平大约为1.5V 时才会输出最大值。
我想问、是否还需要设置任何其他器件。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
客户正在设计 ADS7957QDBTRQ1电路后对其进行测试。
输入电压大约为5V 时、根据10位分辨率规格的 ADC 1024值、应输出最大值。
目前、输入电平大约为1.5V 时才会输出最大值。
我想问、是否还需要设置任何其他器件。