This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:JMode1同步帧

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TI-JESD204-IP, ADC12DJ5200RFEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1343934/adc12dj5200rfevm-jmode1-sync-frame

器件型号:ADC12DJ5200RFEVM
主题中讨论的其他器件:TI-JESD204-IP

您好!  

当使用 JMODE1 (2个链路、16个通道)与 JESD204B 进行通信时、两个 JESD204 PHY IP 的 Rx_START_OF_FRAME 值异相。 这是合理的猜测吗?

GBTCLK0和 GBTCLK1异相

两个链路(DA、DB)的帧时序似乎不同步。

GBTCLK0和 GBTCLK1用于方便 FPGA 端使用。
GBTCLK1被缺省输出关闭。
是否可以默认打开 GBTCLK1?

此致、
竹尾市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takeo,

    如果您使用的是 GUI、则不能更改默认状态、默认状态也已进行编程。我建议您打开 GBTCLK1、可以在 GUI 中执行此更改、保存此配置、然后加载而不是默认编程。 此外、还可以确保在尝试建立链接之前正确设置所有时钟。

    此致!

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您如此快地回来与我联系。

    >>您可以在 GUI 中执行此更改,保存此配置,然后加载而不是默认编程。
    抱歉、我在 GUI 的菜单栏中没有看到任何看起来像这样的内容。

    是不是啊?

    我将尝试一下。

     

    此致、

    竹尾市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takeo,

    是正确要保存配置,您可以转到低级选项卡,然后单击软盘图标,然后加载配置,您可以选择文件夹图标,该文件夹图标将打开一个文件对话框,您可以选择配置文件。

    此致!

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    好的、非常感谢。
    我能够保存和加载参数!!

    顺便说一下、新 TI-JESD204C-IP 是否已发布?
    Amet 告诉我预定于2024年1月进行。


    抱歉、我们暂时没有话题了。
    但我想知道情况。

    此致、
    竹尾市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takeo,

    我们正在努力发布新的 TI-JESD204C IP、发布日期已从1月推迟到4月底、没有计划。 您目前使用的是旧版本 TI IP 还是其他定制 IP?

    此致!

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    我知道发布计划在4月底进行。

    问:您目前是否正在使用旧版本的 TI IP、还是其他定制 IP?
    答:我们将使用 Xilinx JESD204 PHY IP 和 JESD204 IP 或 JESD204C IP。 (这是一个评估版)我之前期待中的版本、因为 TI 的 TI-JESD204-IP 不支持 Vivado 2023.x、而且我听说下一个版本将支持方框设计。

    我们正在将 TI 的 ADC 评估板与高科技 Global 的 FPGA 评估板相结合、这可能已经过实践检验。
    这是我们挑战自己的地方,但它不起作用。

    正在设置
    ・TI - ADC12DJ5200RFEVM (可定制板载时钟选项)
    ・SitechGlobal - HTG830 (Kintex UltraScale XCKU115) URL:www.hitechglobal.com/.../Virtex-UltraScale-FPGA.htm
    ・JMODE1 (12位、单通道、2link 16通道、lanerate=10.4Gbps fpgaclk=260Mhz)

    此致、

    竹尾市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takeo,

    TI JESD IP 的新版本将支持 Vivado 2023.x、该版本将附带一些可供插入和使用的预构建模式。 这将在四月末时间表上进行。

    此外,我们过去没有使用这种特殊的 HTG 板,但我们已经成功的其他版本的他们的采集卡,所以我认为这不会是一个问题。

    此致!

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    谢谢你的答复。
    即将发布!!

    >此外,我们过去没有使用这种特殊的 HTG 板,但我们已经成功的其他版本的他们的采集卡,所以我认为这不会是一个问题。
    我明白了。

    正如我在标题中提到的、我正在尝试解决传入数据不同步的问题。
    收发器的 Rx_DATA 信号不稳定。

    在测试模式运行时获取了以下波形。
    我知道 EVM 的 DB0-7位发生了翻转。

    我认为数据接收侧的 FPGA 设置是可疑的、
    但是、传输的数据是否可以进行位翻转?

    首先、

    在 FPGA 复位之后、

    Regars、
    竹尾市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takeo,

    您能否说明不同步数据的含义? 请分享您将 ADC 置于哪种测试模式。 用户指南中显示的此信号路由表仅适用于 TI 采集卡、不适用于您正在使用的特定采集卡。 通道的顺序可能不同、或者可能存在一些通道倒置。 您认为所有 B 通道都反相了、但最好也检查您的采集卡上是否与之匹配。

    此致!

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    感谢您聆听我的问题。

    问:您能否分享一下您将 ADC 置于哪种测试模式?
    a. D21.5测试模式(JMODE1、260MHz、SamplingFreq=10.4G、LaneRate=10.4G)

    问:您能否说明不同步数据的含义?
    a:表明未接收到传输的数据 在 D21.5测试模式下、发送器(ADC)会发送0xB5、但接收器(FPGA)会接收到0x4A。我不明白为何有时会位翻转。 如果这些位始终反相、则可能是正负差分信号连接错误。 但是、如果位在每次移动时翻转或不翻转、这似乎不会有连接问题。 您以前可能从未听说过这样的事件。

    问:所有 B 通道都反相了、这是正确的、但最好也检查您的采集卡上的此项是否匹配。
    a:ADC12DJ5200RFEVM 的 B 通道至少将所有差分信号 P 和 N 都反转至 FMC+连接器。 这在 EVM 用户指南中进行了注释、而且我还检查了原理图。

    8B/10B 有效字符
    docs.amd.com/.../10B-Valid-Characters

    如果我们观察一个8b/10b 的10位序列、如果对齐关闭了一个位、则 B5变为4A。
    换言之、对齐调整是否无法正常工作?

    8位10位
    D21.5 => 101_10101 (0xB5) 1010_1010
    D10.2 => 010 _01010 (0x4A) 010101_0101

    1位移位...  010101_0101 => 1010_1010 => 0xB5

    此致、
    竹尾市