This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3644:上电序列

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3644

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1347766/adc3644-power-up-sequecnce

器件型号:ADC3644

大家好、

我使用具有1.6V 外部基准的 ADC3644。 我连接每个电源和 VREF 的波形。
VREF 需要一些时间才能稳定、但只要每个电源和 VREF 在释放复位之前都保持稳定、是否存在任何问题?
是否需要稍后为 AVDD 和 IOVDD 启动 VREF?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参考数据表中有关上电时序的第9.2节。 我在下面附上了一个屏幕截图。  

    此致、

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    我可以理解该图、但由于 REFBUF 在内部上拉、因此它与 AVDD 同时上升、所以它看起来不像这个图。 请告诉我这个图的含义。
    如果在释放复位之前 ExtVREF 波动、则会产生什么影响?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    哦,我的道歉。 那么、您提供的示波器图像中的 VREF 是多少? 是来自器件的内部基准的 VREF 还是您要提供的外部 VREF?

    此致、

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    VREF 由外部 VREF (REF3516)提供。

    此设计用于在 AVDD 打开后提供外部 REF、但由于错误、它将瞬间输出。
    我们正在研究对 ADC3644的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    明白了。 电源应该能够正常工作。 比较时序图和示波器图像、我建议延迟复位脉冲不会变为高电平、直到 VREF 稳定。 只要 VREF 保持稳定、ADC 就会按预期运行。

    此致、

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    复位信号连接到 FPGA。 FPGA 在启动后输出一个复位脉冲、但在电源稳定前是否需要将复位信号保持在低电平?

    随附图中的顺序是否有问题?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。

    只要复位脉冲宽度至少为1us、这应该不是问题。

    此致、

    德鲁