This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC131M03EVM:有关 AMC131M03EVM-PDK-GUI 的问题

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC131M03EVM, AMC131M03

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1348845/amc131m03evm-questions-about-amc131m03evm-pdk-gui

器件型号:AMC131M03EVM
主题中讨论的其他器件: AMC131M03

您好

测试 amc131m03evm。
我不知道下方 GUI 中数字的含义。
如何通过查看这些数字来判断它们?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这些数字引用了 ADC 数据代码值。  代码值与测得的电压值直接相关。  如果您的满量程输入范围为 FS 且输出位数为 n、则输入电压与 FS 输出代码之间的关系为:Code_Value *(ADC/2^n)=电压。 在"Unit"部分下还有一个设置可以查看电压测量值。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H·萨利赫

    我不明白 GUI 的屏幕是什么。
    以下0A 和16A 是使用电压为110V 的电子装载机进行比较和测量的。

     (110V 0A)

     (110V 16A)
    代码正在更改、我不知道如何理解它。
    您给了我一个公式、我如何计算它? 您能举一个例子吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Saleh

    Q1: Ch1, Peak to Peak Values

    3622552 *(FS / 2^n)= 220V

    什么是 FS 值

    什么是2^n 值?

    在数据表文档的哪里可以找到该值?

    Q2:Ch0峰峰值为329726 (当为110V 16A 时)

    如何计算功率电流  

    * 澄清一件事

    已使用替代测试默认设置和 PC 程序。

    此致

    乌杰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ukjack/David:

    FS 值即为满量程输入范围。  这取决于器件的增益设置。

    n 值是测量值的位数。  这也可以进行配置。

    2.如果 ADC 峰峰值为329726、增益设置为1、转换数据设为24位、可按如下所示计算峰峰电压。

    329,726 *(2.4V/2^24)=  329,726 *(2.4/16,777,216)= 0.047V。   

    我不确定此值与您的系统有何关系、因为这取决于您的电路。  通过分压器进行测量时、电流与电压成正比、如果在分流电阻器上进行测量、则电流与电流成正比。  要计算总功率、您需要测量分压器和分流电阻器。

    此外 、您应该能够使用下面用红色圈出的选项来读取电压中的值。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先

    让我感到困惑

    您的评论:  329,726 *(2.4V/2^24)=  329,726 *(2.4/16,777,216)= 0.047V。  

    329,726这个数字是 CH0, CH0是电流 和这个数字从110V/16A 条件出来.

    因此、矩形-> 1774273 * 2.4V / 2^24 = 0.254V

    我的测试110V/16A、但校准结果0.254V、不匹配。

    我的测试使用您的 PC 程序和默认设置模式。 -也许这是增益=1和24位

    我的问题很简单

    如何使用适用于电压 ADC 的 CH1和适用于电流 ADC 的 CH0来计算 ADC 到电压和电流暂态

    谢谢

    乌杰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ujack、

    测量值将始终为小于1.2V 的电压。 电压测量值将 基于测量电路、与您的系统电压和电流相关。  您能向我发送一份您的系统原理图吗?

    谢谢。

    萨利赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上面的意思是0.254V (-> 1774273 * 2.4V / 2^24 = 0.254V)是什么意思?

    如果 输入电源为100Vac、ADC 编号是多少?

    如果输入功率为220VAC,那么 ADC 编号是什么?

    你有计算方法吗?

    我的原理图是  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ujack、

    感谢您提供原理图。

    从电压测量开始:

    一些符号有助于进行计算:

    VS = 'RELAY_OUT_L'和'RELAY_OUT_N'之间的系统电压

    Vain1 = AIN1P 和 AIN12N 之间的电压、AMC131M03的通道1  

    CO1 = 通道1的 ADC 代码值

    FSR = ADC 输入的满量程、使用 Gain1 = 2.4V 进行计算

    N = ADC 转换数据的位数、使用24位进行计算  

    "RELAY_OUT_L"和"RELAY_OUT_N"之间的分压器为750 Ω/900,750 Ω。  这将决定系统电压与 AMC131中的电压读数之间的关系:Vain1 = Vs*(750/900,750)-> Vain1*(900,750/750)。  ADC 转换代码与 ADC 输入测量之间的关系为:FSR = CO1*(Vain/2^n)= CO1*(2.4/2^24)。 将两个等式组合在一起来求解我们得到的系统电压:       Vs =  Vain1*(900,750/750) = CO1*(2.4/2^24) *(900,750/750)。

    使用上面图像中的 ADC 峰峰值代码值(1,774,273)、 VS 得到:Vs = CO1* (2.4/2^24)*(900,750/750)= 1,774,273* (2.4/2^24)*(900,750/750)= 305V 峰峰值系统电压。  这意味着305/2/sqrt (2)~=108V。  假设110V 是 rms 电压、这似乎接近于110V。

    对于电流 测量:

    一些符号有助于进行计算:

    IS =   "RELAY_OUT_L"和"TO_EV_CABLE_L1"之间流动的系统电流

    Vain0 = AIN0P 和 AIN0N 之间的电压、AMC131M03的通道0  

    CO0 = 通道0的 ADC 代码值

    FSR = ADC 输入的满量程、使用 Gain1 = 2.4V 进行计算

    N =  ADC 转换数据的位数、使用24位进行计算  

    通道0输入之间的分流电阻器值为0.25m Ω、由此得出:Vain0 = IS*0.25m Ω-> IS = Vain0/0.00025。   ADC 转换代码和 ADC 输入测量之间的关系仍然是:FSR = Co0*(Vain/2^n)= Co0*(2.4/2^24)。   将两个公式组合在一起以求解 我们得到的系统电流:  IS = Vain0/0.00025 = Co0*(2.4/2^24)/0.00025。

     使用上面图像中的 ADC 峰峰值代码值(329,726)可   ~为:IS = Co0*(2.4/2^24)/0.00025 = 329,726*(2.4/2^24)/0.00025 Δ T = 189A 峰峰值。  这远远超出了您提到的16A、我不知道为什么。  

    您可以使用相同的公式根据已知电压和电流计算 ADC 代码。

    另外一个注意事项: 为了获得最佳分辨率、您需要使用整个满量程输入范围。 可以增加增益来实现这一点。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一张图片是110V、8A

    110V、8A =>通道0:157062

               通道1:1794588

    第二个 P8ic 为220V、8A

    220V、8A =>通道0:157360

              通道1:3603936

    根据您的计算结果、结果是、  

    110、8A 图形
    ADC (전류 μ A) 增益=1 缩放位 并联 R 校准 I = IS/2
    157,062 2.40伏 24位 0.00050 IS = Vain0/0.5mR 44.9A 7.9A
    IS = Co0*(2.4/2^24)/0.0005
    徒劳无功=IS*shuntR
    ADC (전압 Ω) 增益=1 缩放位 N LINE 电阻器 并联 R 校准 电压 电压有效

      

    值 1,794,588 2.40伏 24位 900,000 750 Vs = Vain1*(900,750/750) 308伏 109V Vs = CO1*(2.4/2^24)*(900,750/750) 220、8A 图形 ADC (전류 μ A) 增益=1 缩放位 并联 R 校准 为 I = IS/2 157,360 2.40伏 24位 0.00050 IS = Vain0/0.5mR 45.0A 8A IS = Co0*(2.4/2^24)/0.0005 徒劳无功=IS*shuntR ADC (전압 Ω) 增益=1 缩放位 N LINE 电阻器 并联 R 校准 电压 电压有效值 3,603,936 2.40伏 24位 900,000 750 Vs = Vain1*(900,750/750) 619伏 219伏 Vs = CO1*(2.4/2^24)*(900,750/750) 如果是 I - Current - Value >> 如果将 IS 值除以2、则该值成为实际的当前值。 (IS / 2 / SQRT (2)/ 2 = I CURRENT) 请告诉我是否有任何关系?? 乌杰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ujack、

    您的分流 R 值不是0.00025欧姆、因为您有两个0.0005欧姆电阻器并联吗?  分流值0.00025会将电流值除以4倍。  我不确定这个因数4来自哪里。  您如何知道系统电流为8A?  您是否有其他电流测量方法、或者是否需要使用高压探针测量分流器两端的电流?

    此外、您是否可以尝试增加通道0的增益?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉。 我不会跟你说话。

    上面的 calculate and picture 被使用0.5mR(不使用的配音电阻器)-新的测试。

    8a:我用过的交流电负载设备- Chroma 63804

    增加增益:是已经控制到128。 如果使用0.25mR 分流电阻器、计算结果始终是错误的。 (不匹配实值和测量值)

    但是、如果使用0.5mR 分流电阻器、则流经我的方法的电流始终正确(IS / 2 / SQRT (2)/ 2 = I CURRENT)

    所以,我会再问一次。  连接是什么? 是不是完全不同了? 这是一种荒谬的计算方法吗?

    请给我们提供您的意见。

    (您可以:分流值0.00025将电流值除以因子4。)

    (编辑: 分流器值 0.0005 会将当前值烘干4倍。)

    乌杰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ujack、

    增加增益:是已经控制到128。 如果使用0.25mR 分流电阻器、计算结果始终是错误的。 (实际值和测量值不匹配)

    当您增加增益时、误差因子是否相同?

    所以,我会再问一次。  连接是什么? 是不是完全不同了? 这是一种荒谬的计算方法吗?

    我不确定是什么导致了电流测量错误。  从 ADC 代码到电流的计算方法应正确无误。  您是否尝试过在 GUI 中使用电压视图?

    您使用的是什么分流电阻器?  您能将板的布局发送给我吗?  您是否有其他验证电流的方法、例如分流器上要测量的差分高压探头?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我使用0.25mR 分流电阻、则电流和电压值错误、甚至受控增益。 那么、我想忘记0.25mR 问题。

    仅关注0.5mR 分流电阻器用例。  

    我使用了交流负载设备并检查通过交流电流表,如下图  

       

    您不想知道增益控制结果。 并选择了"Voltage"选项。

    下图是  

    220V、8A、0.5mR 和增益= 4、电压选项的选择。

    接下来是  

    220V、8A、0.5mR 和增益= 8 、电压选项的选择。

    *我不知道如何计算电压和电流,不管怎样结果值是错误的  

    *和问题,在增益=8图片的情况下,电压不是正弦波。 我想,这是 饱和吗?

    (如果尝试110V 输入:最多增益=8是可以的,但在增益=16后,在正弦波中发生失真)

    *增益=4且增益=8、电流值几乎相同(8A 条件)

    我可以发送布局 PCB、但如果我发送、我需要详细说明、您会感到困惑。

    因为现在是第一个 PCB、因此尚未完成、我有许多跳线

    无论怎样、我都会添加 PCB 屏幕章节。

    我们将 SPI 线连接到 TI EVM 套件(用于通过 PC 进行监控)、并通过自己的 PCB 使用电源。

    乌杰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ujack、

    我不知道为什么,但我无法查看您发送的图片。  请重新发送。

    此外、 您可以尝试使用电阻更高的分流器进行调试吗、可能是大约10m Ω?  我担心器件输入之间的分流连接可能因引线或焊接而产生额外的电阻。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢萨利赫.  

    重新发送照片  

      

    =>好、我会这样做、但需要花点时间进行测试、并  让您知道结果

    =>与此同时、请看一下为什么我得到了这个结果值和波形失真。

    哎呀。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    [报价 userid="602537" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1348845/amc131m03evm-questions-about-amc131m03evm-pdk-gui/5158094 #5158094"]*和问题,在增益=8的情况下,电压不是正弦波。 我想,这 饱和吗?[/报价]

    是的、这是由于器件输入侧出现饱和。  根据选择的增益、器件的输入电压范围会发生变化。  当增益为8时、输入饱和于+-150mV。

    我不知道如何计算电压和电流,无论结果值是错误的

    当在 GUI 中将"单元"设置为"电压"时、它将读出在输入端测得的电压。  ADC 代码与该电压之间的计算结果为: Vain1 = CO1*(Vain/2 FSR^n)。  从此处、您可以使用  Vain1 = Vs*(750/900,750)和 IS = Vain0/0.0005计算系统电压和电流。  

    您能否给我提供您的设置的图片、特别是分流电阻器的位置?

    谢谢。