Other Parts Discussed in Thread: AMC131M03EVM, AMC131M03
主题中讨论的其他器件: AMC131M03
您好
测试 amc131m03evm。
我不知道下方 GUI 中数字的含义。
如何通过查看这些数字来判断它们?

谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: AMC131M03EVM, AMC131M03
您好
测试 amc131m03evm。
我不知道下方 GUI 中数字的含义。
如何通过查看这些数字来判断它们?

谢谢
尊敬的 ukjack/David:
FS 值即为满量程输入范围。 这取决于器件的增益设置。

n 值是测量值的位数。 这也可以进行配置。

2.如果 ADC 峰峰值为329726、增益设置为1、转换数据设为24位、可按如下所示计算峰峰电压。
329,726 *(2.4V/2^24)= 329,726 *(2.4/16,777,216)= 0.047V。
我不确定此值与您的系统有何关系、因为这取决于您的电路。 通过分压器进行测量时、电流与电压成正比、如果在分流电阻器上进行测量、则电流与电流成正比。 要计算总功率、您需要测量分压器和分流电阻器。
此外 、您应该能够使用下面用红色圈出的选项来读取电压中的值。

谢谢。
首先
让我感到困惑
您的评论: 329,726 *(2.4V/2^24)= 329,726 *(2.4/16,777,216)= 0.047V。
329,726这个数字是 CH0, CH0是电流 和这个数字从110V/16A 条件出来.
因此、矩形-> 1774273 * 2.4V / 2^24 = 0.254V
我的测试110V/16A、但校准结果0.254V、不匹配。
我的测试使用您的 PC 程序和默认设置模式。 -也许这是增益=1和24位


我的问题很简单
如何使用适用于电压 ADC 的 CH1和适用于电流 ADC 的 CH0来计算 ADC 到电压和电流暂态
谢谢
乌杰克
您好、ujack、
感谢您提供原理图。
从电压测量开始:
一些符号有助于进行计算:
VS = 'RELAY_OUT_L'和'RELAY_OUT_N'之间的系统电压
Vain1 = AIN1P 和 AIN12N 之间的电压、AMC131M03的通道1
CO1 = 通道1的 ADC 代码值
FSR = ADC 输入的满量程、使用 Gain1 = 2.4V 进行计算
N = ADC 转换数据的位数、使用24位进行计算
"RELAY_OUT_L"和"RELAY_OUT_N"之间的分压器为750 Ω/900,750 Ω。 这将决定系统电压与 AMC131中的电压读数之间的关系:Vain1 = Vs*(750/900,750)-> Vain1*(900,750/750)。 ADC 转换代码与 ADC 输入测量之间的关系为:FSR = CO1*(Vain/2^n)= CO1*(2.4/2^24)。 将两个等式组合在一起来求解我们得到的系统电压: Vs = Vain1*(900,750/750) = CO1*(2.4/2^24) *(900,750/750)。
使用上面图像中的 ADC 峰峰值代码值(1,774,273)、 VS 得到:Vs = CO1* (2.4/2^24)*(900,750/750)= 1,774,273* (2.4/2^24)*(900,750/750)= 305V 峰峰值系统电压。 这意味着305/2/sqrt (2)~=108V。 假设110V 是 rms 电压、这似乎接近于110V。
对于电流 测量:
一些符号有助于进行计算:
IS = "RELAY_OUT_L"和"TO_EV_CABLE_L1"之间流动的系统电流
Vain0 = AIN0P 和 AIN0N 之间的电压、AMC131M03的通道0
CO0 = 通道0的 ADC 代码值
FSR = ADC 输入的满量程、使用 Gain1 = 2.4V 进行计算
N = ADC 转换数据的位数、使用24位进行计算
通道0输入之间的分流电阻器值为0.25m Ω、由此得出:Vain0 = IS*0.25m Ω-> IS = Vain0/0.00025。 ADC 转换代码和 ADC 输入测量之间的关系仍然是:FSR = Co0*(Vain/2^n)= Co0*(2.4/2^24)。 将两个公式组合在一起以求解 我们得到的系统电流: IS = Vain0/0.00025 = Co0*(2.4/2^24)/0.00025。
使用上面图像中的 ADC 峰峰值代码值(329,726)可 ~为:IS = Co0*(2.4/2^24)/0.00025 = 329,726*(2.4/2^24)/0.00025 Δ T = 189A 峰峰值。 这远远超出了您提到的16A、我不知道为什么。
您可以使用相同的公式根据已知电压和电流计算 ADC 代码。
另外一个注意事项: 为了获得最佳分辨率、您需要使用整个满量程输入范围。 可以增加增益来实现这一点。
第一张图片是110V、8A
110V、8A =>通道0:157062
通道1:1794588
第二个 P8ic 为220V、8A
220V、8A =>通道0:157360
通道1:3603936
根据您的计算结果、结果是、
| 110、8A 图形 | |||||||
| ADC (전류 μ A) | 增益=1 | 缩放位 | 并联 R | 校准 | 为 | I = IS/2 | |
| 157,062 | 2.40伏 | 24位 | 0.00050 | IS = Vain0/0.5mR | 44.9A | 7.9A | |
| IS = Co0*(2.4/2^24)/0.0005 | |||||||
| 徒劳无功=IS*shuntR | |||||||
| ADC (전압 Ω) | 增益=1 | 缩放位 | N LINE 电阻器 | 并联 R | 校准 | 电压 | 电压有效 |
值 1,794,588 2.40伏 24位 900,000 750 Vs = Vain1*(900,750/750) 308伏 109V Vs = CO1*(2.4/2^24)*(900,750/750) 220、8A 图形 ADC (전류 μ A) 增益=1 缩放位 并联 R 校准 为 I = IS/2 157,360 2.40伏 24位 0.00050 IS = Vain0/0.5mR 45.0A 8A IS = Co0*(2.4/2^24)/0.0005 徒劳无功=IS*shuntR ADC (전압 Ω) 增益=1 缩放位 N LINE 电阻器 并联 R 校准 电压 电压有效值 3,603,936 2.40伏 24位 900,000 750 Vs = Vain1*(900,750/750) 619伏 219伏 Vs = CO1*(2.4/2^24)*(900,750/750) 如果是 I - Current - Value >> 如果将 IS 值除以2、则该值成为实际的当前值。 (IS / 2 / SQRT (2)/ 2 = I CURRENT) 请告诉我是否有任何关系?? 乌杰克
我很抱歉。 我不会跟你说话。
上面的 calculate and picture 被使用0.5mR(不使用的配音电阻器)-新的测试。
8a:我用过的交流电负载设备- Chroma 63804
增加增益:是已经控制到128。 如果使用0.25mR 分流电阻器、计算结果始终是错误的。 (不匹配实值和测量值)
但是、如果使用0.5mR 分流电阻器、则流经我的方法的电流始终正确(IS / 2 / SQRT (2)/ 2 = I CURRENT)
所以,我会再问一次。 连接是什么? 是不是完全不同了? 这是一种荒谬的计算方法吗?
请给我们提供您的意见。
(您可以:分流值0.00025将电流值除以因子4。)
(编辑: 分流器值 0.0005 会将当前值烘干4倍。)
乌杰克
您好、ujack、
增加增益:是已经控制到128。 如果使用0.25mR 分流电阻器、计算结果始终是错误的。 (实际值和测量值不匹配)
当您增加增益时、误差因子是否相同?
所以,我会再问一次。 连接是什么? 是不是完全不同了? 这是一种荒谬的计算方法吗?
我不确定是什么导致了电流测量错误。 从 ADC 代码到电流的计算方法应正确无误。 您是否尝试过在 GUI 中使用电压视图?

您使用的是什么分流电阻器? 您能将板的布局发送给我吗? 您是否有其他验证电流的方法、例如分流器上要测量的差分高压探头?
谢谢
如果我使用0.25mR 分流电阻、则电流和电压值错误、甚至受控增益。 那么、我想忘记0.25mR 问题。
仅关注0.5mR 分流电阻器用例。
我使用了交流负载设备并检查通过交流电流表,如下图

您不想知道增益控制结果。 并选择了"Voltage"选项。
下图是
220V、8A、0.5mR 和增益= 4、电压选项的选择。
接下来是
220V、8A、0.5mR 和增益= 8 、电压选项的选择。
*我不知道如何计算电压和电流,不管怎样结果值是错误的
*和问题,在增益=8图片的情况下,电压不是正弦波。 我想,这是 饱和吗?
(如果尝试110V 输入:最多增益=8是可以的,但在增益=16后,在正弦波中发生失真)
*增益=4且增益=8、电流值几乎相同(8A 条件)
我可以发送布局 PCB、但如果我发送、我需要详细说明、您会感到困惑。
因为现在是第一个 PCB、因此尚未完成、我有许多跳线
无论怎样、我都会添加 PCB 屏幕章节。
我们将 SPI 线连接到 TI EVM 套件(用于通过 PC 进行监控)、并通过自己的 PCB 使用电源。

乌杰克
你好!
[报价 userid="602537" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1348845/amc131m03evm-questions-about-amc131m03evm-pdk-gui/5158094 #5158094"]*和问题,在增益=8的情况下,电压不是正弦波。 我想,这 饱和吗?[/报价]是的、这是由于器件输入侧出现饱和。 根据选择的增益、器件的输入电压范围会发生变化。 当增益为8时、输入饱和于+-150mV。

我不知道如何计算电压和电流,无论结果值是错误的
当在 GUI 中将"单元"设置为"电压"时、它将读出在输入端测得的电压。 ADC 代码与该电压之间的计算结果为: Vain1 = CO1*(Vain/2 FSR^n)。 从此处、您可以使用 Vain1 = Vs*(750/900,750)和 IS = Vain0/0.0005计算系统电压和电流。
您能否给我提供您的设置的图片、特别是分流电阻器的位置?
谢谢。