This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7042:传输错误

Guru**** 2506155 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1362221/ads7042-transfer-error

器件型号:ADS7042

您好!

ADS7042IDCUR 的 AD 转换的最大误差是多少?

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    是否有您要查找的特定误差规格? 数据表中列出了错误规范(如下)。


    如果您不确定、 这篇 E2E 文章就 可以很好地解释常见的 ADC 错误。 我希望这对您有帮助!

    此致!
    乔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Joel、

    客户有一小部分使用的误差非常大、超出了更换转换器的正常范围。 它们从理论值中减去实际转换值、然后除以最大范围。 对于这个问题、您有什么好的建议吗?

    输入4~20mA 采样转换,上述三个误差相对较大,下一个是正常的。

    原理图设计如下:

    谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    我能不能问您要使用什么来生成3.3V AVDD 源? 由于 ADS7042使用 AVDD 作为基准、因此它可能会导致噪声。  

    我还能知道您的采样率是多少吗? 这可以帮助我确定信号是否有足够的时间在采集期间稳定下来。  

    此致!
    乔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Joel、

    客户采样率为20ms、AVDD 使用非常精确的3.3V 基准源。

    谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    因此、对于50Hz 的采样率、信号在采样之前应有足够的时间稳定下来、因此我仍然不确定误差来自何处。

    您能否提供有关客户用于生成 AVDD 的参考的更多信息? 这将帮助我计算是否存在该误差。

    此致!
    乔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,乔尔。AVDD用的REF3033AIDBZR生成的3.3V的基准源,不同的AD转换器在同一块板上有不同的输出误差,关于这个误差咱们有一个标准的范围吗?谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yong:

    以下是我从您的回答中获得的翻译:

    "你好,你好。 用于 AVDD 的 REF3033AIDBZR 可生成3.3V 基准源。 不同的 AD 转换器在同一电路板上具有不同的输出错误。 我们是否具有该误差的标准范围? 谢谢"

    我明白了。 对于12位器件、您不应该期待任何比0.2%误差更糟糕的误差。 让我们检查一下您遇到的误差是来自 ADC 还是信号链中的其他某个地方。 您能否使用准确的万用表来测量 相对于接地的 AVDD 和 相对于接地的 AINP (T46)、并告诉我您从 ADC 获得的电压读数是多少? 这比电流误差更有用。

    此致!
    乔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AI电源 采样电阻(Ω 输入电流 (测试值)μ A (测试值)μ A
    1 3.305 137.12 0
    4 0.546 0.547
    7 0.957 0.958
    10 1.367 1.368
    15 2.051 2.052
    20 2.736 2.737
    2 3.302 136.72 4 0.545 0.545
    7 0.954 0.956
    10 1.364 1.365
    15 2.046 2.047
    20 2.729 2.73
    3 3.304 136.72 4 0.545 0.545
    7 0.954 0.955秒
    10 1.364 1.364
    15 2.045 2.045
    20 2.727 2.726

    您好,乔尔。

    编号1的误差范围相对小一些,编号2、3就较大一些。采样电阻上是有差异性,把编号1的采样电阻放到编号2和3的板子上,误差有所改善,但还是在0.5 μ 以上。编号2更换一个AD转换器,误差就会好很多,把2号的AD转换器换到1号板子上,误差就又差很多。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yong:

    为了正确确定误差幅度、您必须使用更精确的方法来测量电压、例如6 1/2位数字万用表。 您将必须探测 AVDD 和 T46。  除此之外、我还将需要您从 ADC 获得的二进制输出代码、以查看它是否与其在输入终端处看到的代码相匹配。 目前、我无法判断 ADC 正在输出的转换是否在指定的误差范围内。 目前只能在一个电路板上尝试该方法。

    此致!
    乔尔