Other Parts Discussed in Thread: ADS7042
您好!
ADS7042IDCUR 的 AD 转换的最大误差是多少?
谢谢~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Rhea:
是否有您要查找的特定误差规格? 数据表中列出了错误规范(如下)。 
如果您不确定、 这篇 E2E 文章就 可以很好地解释常见的 ADC 错误。 我希望这对您有帮助!
此致!
乔尔
尊敬的 Yong:
以下是我从您的回答中获得的翻译:
"你好,你好。 用于 AVDD 的 REF3033AIDBZR 可生成3.3V 基准源。 不同的 AD 转换器在同一电路板上具有不同的输出错误。 我们是否具有该误差的标准范围? 谢谢"
我明白了。 对于12位器件、您不应该期待任何比0.2%误差更糟糕的误差。 让我们检查一下您遇到的误差是来自 ADC 还是信号链中的其他某个地方。 您能否使用准确的万用表来测量 相对于接地的 AVDD 和 相对于接地的 AINP (T46)、并告诉我您从 ADC 获得的电压读数是多少? 这比电流误差更有用。
此致!
乔尔
| AI电源 | 采样电阻(Ω) | 输入电流 | (测试值)μ A | (测试值)μ A | |
| 1 | 3.305 | 137.12 | 0 | ||
| 4 | 0.546 | 0.547 | |||
| 7 | 0.957 | 0.958 | |||
| 10 | 1.367 | 1.368 | |||
| 15 | 2.051 | 2.052 | |||
| 20 | 2.736 | 2.737 | |||
| 2 | 3.302 | 136.72 | 4 | 0.545 | 0.545 |
| 7 | 0.954 | 0.956 | |||
| 10 | 1.364 | 1.365 | |||
| 15 | 2.046 | 2.047 | |||
| 20 | 2.729 | 2.73 | |||
| 3 | 3.304 | 136.72 | 4 | 0.545 | 0.545 |
| 7 | 0.954 | 0.955秒 | |||
| 10 | 1.364 | 1.364 | |||
| 15 | 2.045 | 2.045 | |||
| 20 | 2.727 | 2.726 |
您好,乔尔。
编号1的误差范围相对小一些,编号2、3就较大一些。采样电阻上是有差异性,把编号1的采样电阻放到编号2和3的板子上,误差有所改善,但还是在0.5 μ 以上。编号2更换一个AD转换器,误差就会好很多,把2号的AD转换器换到1号板子上,误差就又差很多。μ A