This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:Vcap 电压问题

Guru**** 2554720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1374089/ads1299-vcap-voltage-problem

器件型号:ADS1299

工具与软件:

使用自制的 PCB、检测输入点的电压不是问题、如图1到图3所示。

根据 [常见问题解答] ADS1298:ADS129x:如何验证 ADS129x 器件是否仍能正常运行? 、检测内部电压节点并发现 VCAPx 存在问题
连接至 VCAP1的 ADS1299的电容器 C22两端的电压为0V、C22的两端为-2.5V。 连接到 VCAP2的电容器 C23两端的电压在-1~-0.3V 之间来回变化、连接到 VCAP3的电容器 C18两端的电压为4.07V。 、连接至 VCAP4的电容器 C19的电压为1.1V、连接至 Vref 的电容器 C14的电压为0.07V
想问可能的原因吗?

图1 (3.3V)

图(2.5V)


图(-2.5V)


图4.Vcap1

图5.Vcap2

图6.Vcap3

图7.Vcap4

图8. Vref

图9.pcb.sch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ChiaHao、

    您可以将图片作为 JPEG 或 PNG 图片直接附加到您的帖子吗?  

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图1 (3.3V)


    图2 (2.5V)

    图3 (-2.5V)


    图4 (Vcap1)、测量 Vcap1两端的电容器电压(C22)、该电容器两端为-2.5V。


    图5 (Vcap2)、测量电容器电压(C23)、我无法更新文件、电压为-0.42V

    图6 (Vcap3)、测量电容器电压(C18)  


    图7 (Vcap4)、测量电容器电压(C19)、I can't update file、电压为 1.078V

    图8 (Vref)、测量电容器电压(C14)  


    图9 (pcb.sch)



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Chiaho:

    这些电压的测量值是否以 GND 或 AVSS (-2.5V)为基准?

    您能否确认在器件引脚处测得的 AVDD、AVSS 和 DVDD 是否正确? 如果您将电源保持连接状态并切换 RESET 引脚、会发生什么情况?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢先生、我让 ret 和 PWDN 引脚保持高电压、Vcap1 (-1.3V)、Vcap2 (0V)、Vcap4正常、但 Vcap3无法(电压为1.3V)
    我还检查 AVDD (2.5V)、AVSS (-2.5V)、DVDD (3.3V)电压是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chiaho:

    VCAP3应测量 AVDD + 1.8V = 4.3V。此电压轨用于 PGA 电源。 上电后是否尝试切换 RESET 引脚? 测得的其余电压看起来是正确的。

    此致、

    Ryan