Other Parts Discussed in Thread: ADS1299
工具与软件:
使用自制的 PCB、检测输入点的电压不是问题、如图1到图3所示。
根据 [常见问题解答] ADS1298:ADS129x:如何验证 ADS129x 器件是否仍能正常运行? 、检测内部电压节点并发现 VCAPx 存在问题
连接至 VCAP1的 ADS1299的电容器 C22两端的电压为0V、C22的两端为-2.5V。 连接到 VCAP2的电容器 C23两端的电压在-1~-0.3V 之间来回变化、连接到 VCAP3的电容器 C18两端的电压为4.07V。 、连接至 VCAP4的电容器 C19的电压为1.1V、连接至 Vref 的电容器 C14的电压为0.07V
想问可能的原因吗?
图1 (3.3V) 
图(2.5V)

图(-2.5V) 
图4.Vcap1 
图5.Vcap2 
图6.Vcap3 
图7.Vcap4 
图8. Vref 
图9.pcb.sch