This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:利用双通道模式调整每个 ADC 的采样时序

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1373093/adc12dj3200-adjust-sampling-timing-of-each-adc-with-dual-channel-mode

器件型号:ADC12DJ3200

工具与软件:

尊敬的技术支持团队:

是否可以在 ADC12DJ3200上使用双通道模式(寄存器0x201 =3)来移动和调整 ADC INA 和 ADC INB 之间两个 ADC 的采样时序?

问题1
对于采样时序调整寄存器、TADJ_A (0x086)和 TADJ_B (0x089)是否正确?
如果没有、请告知我们合适的寄存器。

问题2
采样计时可以移位多少个 CLK 周期或多少秒?
我在0x86、0x89寄存器页面上找不到该地址

问题3
是否在 CAL_EN (0x061)之前或以不同的顺序存在设置顺序规范?
是否有指定的设置顺序?

8.3初始化设置中有一个常规设置程序、
应采取哪些步骤来设置寄存器以调整采样时序?

...

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、可以在双通道模式下单独调整每个 ADC 的采样实例。

    TADJ_A 和 TADJ_B 是正确的寄存器、应在完成 ADC 初始化设置后更改这些寄存器。 可在数据表中找到调整 TAD_COARSE 和 TAD_FINE 的采样步长、请查看下面的屏幕截图。

    此致!

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    感谢您的支持。

    显示了这些特征。 ADC12DJ3200时钟子系统"中找到、TAD_COARSE  和 TAD_FINE 似乎根据 CLK+/CKL-调整 CLK。

    TAD_COARSE 和 TAD_FINE 没有单独的 ADC_A 和 ADC_B 寄存器  

    在 tAD 调节块之后、延迟的公共 CLK 分配 ADC_A 和 ADC_B 这次 ADC_A 和 ADC_B 采样时序似乎相同。

    TADJ_A 和 TADJ_B 是否可以 分别为每个 ADC 的"tad adjunified CLK"添加额外的延迟?

    如果是正确的、您能否告知我 TADJ_A 和 TADJ_B 的步骤

    m、即使可以使用 TADJ 对其进行调整、也会担心在 JESD204B 侧是否正常工作。

    您的屏幕截图似乎没有显示它们、我在数据表上找不到。

    如果我的理解有误、请更正我。

    此致、

    TTD  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Eric、您好!

    您到目前为止是否有更新?

    TADJ_A 和 TADJ_B 设置为 出厂修整值、我想我需要读取修改写入以根据当前值(使用出厂修整值的电流采样时序)添加或减(调整采样时序)。  

    如果不建议使用这些 寄存器、并且未公开 TADJ_A 和 TADJ_B 的步骤(xx ps)、并且用户不可编程寄存器、请告知我。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果你能在一周结束前给我一个非常感谢的答案、我仍在为你研究这个问题。

    谢谢!

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    感谢您的答复。

    我期待您的回答。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    您对此有任何更新吗?

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于持续的延迟、很抱歉、我仍在与设计团队交谈、我会在本周结束时给您回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于延迟很抱歉、TADJ_A 和 TADJ_B 寄存器的总延迟为447fs、平均步长为1.75fs。

    此致!

    Eric