This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:关于外部大信号的测试

Guru**** 2760705 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, ADS1299EEGFE-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1417768/ads1299-regarding-the-testing-of-external-large-signals

器件型号:ADS1299

工具与软件:

已测试内部 TEST 信号。 我想测试直流稳定电源的1V 电压输出。 我是否可以收集并转换它以进行输出? 我可以问一下如何配置寄存器以进行数据收集吗? 是否有必要使用参考电极和偏置电极来收集这个固定的1V 电压? 还是应该将1V 电压的正极直接连接到通道的 P 端子、将负极直接连接到 N 端子? 希望收到工程师的回复 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Di:

    有关基本数据采集示例、请遵循第10.1.2节中推荐的流程图。

    我想问您的应用是什么以及您为什么选择 ADS1299吗?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    非常感谢您的答复。 我选择了 ADS1299来测量 EEG 信号等人体信号。 至于测量1V 电压、老师希望我使用直流稳定电源来输出1V 电压、然后使用采集板来收集这个信号、以验证采集电路板是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想问一下、通过 OPA 的运算放大器将我的参考电极连接到 SRB1时是否存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Di:

    这很好。 您可以参考 ADS1299 EVM (ADS1299EEGFE-PDK)的原理图、其中我们为参考电极显示了类似的缓冲器选项。

    此致、

    Ryan