请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1299 工具与软件:
已测试内部 TEST 信号。 我想测试直流稳定电源的1V 电压输出。 我是否可以收集并转换它以进行输出? 我可以问一下如何配置寄存器以进行数据收集吗? 是否有必要使用参考电极和偏置电极来收集这个固定的1V 电压? 还是应该将1V 电压的正极直接连接到通道的 P 端子、将负极直接连接到 N 端子? 希望收到工程师的回复 非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
已测试内部 TEST 信号。 我想测试直流稳定电源的1V 电压输出。 我是否可以收集并转换它以进行输出? 我可以问一下如何配置寄存器以进行数据收集吗? 是否有必要使用参考电极和偏置电极来收集这个固定的1V 电压? 还是应该将1V 电压的正极直接连接到通道的 P 端子、将负极直接连接到 N 端子? 希望收到工程师的回复 非常感谢。