This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9219EVM:单通道、DDR 模式支持-是否需要数据平均?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9219EVM, ADS9218, ADS9219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1434839/ads9219evm-one-lane-ddr-mode-support---is-data-averaging-required

器件型号:ADS9219EVM
主题中讨论的其他器件: ADS9218ADS9219

工具与软件:

尊敬的先生/女士:

 

我们目前正在测试 ADS9219EVM。 Ads92xx_EVM_GUI 软件似乎在单通道 DDR 模式上捕获 ads9218数据时自动启用 OSR2滤波器。  

这是 ADS9218 ADC 的预期行为吗? 是否可以在单通道 DDR 模式下从 ADS9218 ADC 获取10MSPS 输出?  

此致、  

Panneer Raja Vajravelu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Panneer Raja、  

    感谢您的提问!

    是的、对于 ADS9219和 AD9218、由于采样速度更快(10MSPS 和20MSPS)、仅在启用数据平均后才支持单通道数据输出。  

    在评估这些器件时、如果我还有其他需要帮助的地方、请告诉我。  

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yolanda、  

    感谢您的答复。  

    下表中提到的注2是否适用于24位数据帧、DDR、单通道、10MHz 采样频率设置?  

    根据以下时序图、  

    2通道、单通道、DDR、10 MHz 数据输出似乎是可能的、对吗? 那么、为什么需要进行均值计算?

    此致、  

    Panneer Raja。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Panneer Raja、  

    这两个问题都是很好的、能够在数据表中提出一些更正/添加、感谢您提出这一问题。  

    对于您的第一个问题(是)、它适用于24位、DDR、单通道和10MHz 采样率、数据行等于1的行上应出现注释上标。 似乎需要在这张表上作出一些改变。 我将提交数据表的更改以解决该问题。  

    对于第二个问题、这必须与 帧时钟(FCLKP/M)有关、在10MHz 采样时钟处、最小 FCLK 高电平时间为~50ns、而对于20MHz、 它~25ns 这是它最终在双通道 DDR 中的情况。 在单路 DDR 中、该值在技术上应除以2、因此低于最小值、因此、由于启用均值计算会减慢 FCLK、因此它需要能够达到所需的最小 FCLK 高电平时间。  

    您是否需要10MHz 上的单通道输出?  在20MHz 处使用单通道 DDR (进行平均运算)可能会提供类似的吞吐量。

     

    如果您还有任何有关该器件的问题或我可以为您的设计评估 ADS921x 器件提供帮助的其他内容、请告诉我。  

    此致、  

    Yolanda  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yolanda、  

    感谢您的答复。  

    我们只能以单通道模式运行、因为我们的 FPGA 数据采集板每个 ADC 只有一个通道。  

    是的、我们应以单通道 DDR、20MHz 采样 率运行 ADC、从而获得10MHz 数据吞吐量。 感谢您的创意。

    由于 FPGA 数据采集板的限制、我们必须在 FPGA 本身中生成 FCLK 和 DCLK、并在系统同步模式下采集数据。 通过这样做、如果未自动设置数据平均寄存器、单通道、DDR 和10MHz 采样率设置能否实现10MHz 数据吞吐量?

    此致、  

    Panneer Raja。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Panneer Raja、  

     

    遗憾的是、 如果未启用数据平均功能、则10MHz 采样时钟不支持单通道。 我建议使用具有20MHz 采样时钟并启用数据平均的 ADS9219、以在单通道 DDR 模式下实现10MSPS 的速率。

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yolanda、  

    尝试 ADS9219、20MHz、单通道模式、OSR2时、会弹出"Selected device not has this features"消息。

    使用 ADS9219时发现另一个错误。 在  ADS9219、20MHz、单信道模式、OSR2模式上、通道2与通道1具有相同的数据。  

    ADS92xx_EVM_GUI.exe 会阻止20MHz、单通道模式、OSR2运行模式、还是 ADS9219不支持此模式?

     

    我们要在 ADs9219EVM +  TSWDC155 测试设置中验证我们的系统同步模式(自计时模式)。  

    因此、最好能为我们提供以下信息:  

    A. TSWDC155 FPGA 数据采集板的原理图。

    b. Artix 7 FPGA 的 FPGA 项目和源代码。  

    此致、  

    Panneer Raja。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Panneer Raja、  

      有关此问题的响应、请参阅另一篇 E2E 博文。  

    此致、  

    Yolanda Gonzalez