This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF84:SYSREF 和启动序列

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1439204/dac38rf84-sysref-and-start-up-sequence

器件型号:DAC38RF84

工具与软件:

您好!

我正在从 FPGA 驱动 DAC38RF84、不需要 DAC 与任何其他器件同步。

我通过阅读其他文章了解到、无论子类1如何、都需要 SYSREF 输入信号、并且不应使用内部 SYSREF 发生器(LCMGEN)。 因此、对于 SYSCLK 的使用、我有一些问题:

按照 VCO 调优过程、数据表中建议的启动序列为"开始生成 SYSREF "。 这是否意味着启用外部 SYSGEN 源(而不是设置某些寄存器字段)?

我可以简单地使用与 SYSREF 源相同的外部 DACCLK 源频率(在本例中为250 MHz)吗?  

在启动期间是否需要禁用外部 SYSRF 源、直到 VCO 调优之后、或者它是否可以连续运行?

如果只能在 VCO 调优后启动它、我可以在启动序列完成后禁用 SYSREF 吗、或者最好在正常运行期间保持该信号运行?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    可以、SYSREF 源就是启动 sysref 生成而不是写入某些寄存器的含义。 250MHz 对于 sysref 输入来说太高。 最大 sysref 频率取决于具体的工作模式并等于以下值:

    N=LCM (CLKJESD_DIV、4*K*F)。

    例如、如果内插值= 18、时钟= 6000MSPS、LMFS=8-4-1-1、K 值为20。 CLKJESD_DIV 可以按如下方式计算:对于8-4-1-1 x18内插、CLKJESD_DIV[3:0]= 4b'0111、对应于使用表7-71的 div32。

    这意味着 N=LCM(32, 4*20*1)=LCM(32, 80)。 80/32不是整数、因此需要计算 LCM。 在这种情况下、N = 160、而这种模式下最大合法 sysref 频率将为6000MSPS / 160 = 37.5MHz。 可以使用此值的任意整数除法(18.75MHz、9.375MHz、...)  

    可以在 DAC 的完整配置期间以连续模式启用 sysref、一旦 VCO 调优完成、只需确保~4个 SYSREF 周期具有足够的延时时间、以便内部块可以对齐。 建立 DAC 链路后、您可以在运行时禁用 sysref 发生器输出、以节省功耗/防止杂散。

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    感谢您的回答、 我的大多数问题都已经解决了。 我确实有几个有关 SYSREF 和采样率的后续问题:

    我是否能够确认采样时钟频率(上例中为6000MSPS)是射频 DAC 输出的样本频率(不是 JESD204B 上的输入采样率)?

    我将在 FPGA 中以200MSPS 的速率生成数据样本、希望发送到射频 DAC、这就是我的基带数据速率。 但是、我需要 K = 20、这大概意味着多帧中只有一个帧会传输任何采样数据、因此基带数据速率实际上是其中的1/20?

    假设基带数据速率为200MSPS、则串行器/解串器速率为1.25 x M/L x 200 x 16 = 2GSPS。

    谢谢!

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    K 值是构成多帧的帧数。 sysref 计算的 K 相关性是为了确保 sysref 频率为多帧边界的整数倍。 输入 DAC 的数据速率为200MSPS、可以称为基带数据速率、但通常称为输入数据速率、而 DAC 模拟采样输出则称为输出数据速率或 DAC 的采样速率。 采样率始终为输入速率乘以 DAC 的内插因子。

    馈送到 DAC 的样本在每一帧都需要更新、否则 DAC 将收到一个空 FIFO 错误。 例如、在 LMFS=8-4-1-1模式下、每帧有4个(M=4)转换器可发送1 (S=1)个样本。 这对应于4*(1个样本)*(16位/样本)=每帧64位、您也可以将其视为每帧8位八位位组的数量(F=1)为1、因此(8位/(1个八位位组/帧))* 8个通道(L=8)是每帧64位的总吞吐量。 多帧只由 K*(8*F)位宽组成。

    馈送到 DAC 的数据应以 TX 通道数据宽度的大小由 JESD IP 传入、该 IP 通常为32位或64位宽。 因此、如果您的通道数据宽度为32位、那么 FPGA 上的通道组成应考虑每个通道4个样本的数据、如下所示。 下面的输入数据速率必须为200MSPS、因此您的 TX 通道数据宽度样本存储器必须以以下速率更新:200MSPS/ 4 (样本/通道宽度= 32位)= 50MSPS。 这是否有帮助>?

    DA0[15:8]、DA1[15:8]、DA2[15:8]、DA3[15:8]

    DA0[7:0]、DA1[7:0]、DA2[7:0]、DA3[7:0]

    ....

    DD0[15:8]、DD1[15:8]、DD2[15:8]、DD3[15:8]

    DD0[7:0]、DD1[7:0]、DD2[7:0]、DD3[7:0]

    谢谢、Chase