工具与软件:
您好!
我正在从 FPGA 驱动 DAC38RF84、不需要 DAC 与任何其他器件同步。
我通过阅读其他文章了解到、无论子类1如何、都需要 SYSREF 输入信号、并且不应使用内部 SYSREF 发生器(LCMGEN)。 因此、对于 SYSCLK 的使用、我有一些问题:
按照 VCO 调优过程、数据表中建议的启动序列为"开始生成 SYSREF "。 这是否意味着启用外部 SYSGEN 源(而不是设置某些寄存器字段)?
我可以简单地使用与 SYSREF 源相同的外部 DACCLK 源频率(在本例中为250 MHz)吗?
在启动期间是否需要禁用外部 SYSRF 源、直到 VCO 调优之后、或者它是否可以连续运行?
如果只能在 VCO 调优后启动它、我可以在启动序列完成后禁用 SYSREF 吗、或者最好在正常运行期间保持该信号运行?
谢谢