主题中讨论的其他器件:ADC12DL3200EVM、 TRF1208、 TRF1305、 LMH5401、、 TINA-TI
工具与软件:
您好!
您能否提供 ADC12DL1500EVM 的最新参考设计文件?
您是否可以建议使用全差分放大器将单端信号转换为差分信号?
我们的稳态电压为0.8V、具有+/-400mVpp。
请帮我选择能够驱动差分信号的精确高速 FDA。
此致
Aashik
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
您能否提供 ADC12DL1500EVM 的最新参考设计文件?
您是否可以建议使用全差分放大器将单端信号转换为差分信号?
我们的稳态电压为0.8V、具有+/-400mVpp。
请帮我选择能够驱动差分信号的精确高速 FDA。
此致
Aashik
尊敬的 Mohaned:
ADC12DL1500EVM 设计文件与 ADC12DL3200EVM 相同。
您可以在以下位置找到它们: www.ti.com/.../ADC12DL3200EVM
对于 FDA、您可以指定您希望对 ADC 的模拟输入进行直流耦合或交流耦合吗?
对于交流耦合应用、我建议使用 TRF1208: www.ti.com/.../TRF1208
对于直流耦合应用、我建议使用 TRF1305: www.ti.com/.../TRF1305B2
此致、
Rob
感谢您的回复、Rob。 我正在使用中 LMH5401 用于驱动 ADC12DL1500。
这会以最高的效率驱动 S 到 D 转换吗?
我们的稳态电压为0.8V、具有+/-400mVpp。 ADC12DL1500的 VCM 为0V。
我已经在 Tina-TI 中尝试仿真 LMH5401。
我的输入:
直流电压= 0.8V、G=1、无输入终端。
峰峰值电压= +/- 400mVpp
我的输出:
为什么上升和下降时间不具有尖锐边缘? 请给我一个解决方案来纠正输出中的误差和上升/下降时间。
我是否需要为此增加或减少任何补偿?
谢谢
Aashik S.
尊敬的 Aashik:
LMH 不是单位增益稳定的。 请使用以下链接。 此电子表格将帮助您适当配置放大器。
由于上面在 TINA 仿真中显示的 S2D 配置将不起作用。
此致、
Rob
我了解到 LMH5401的最小增益为2V/V
感谢您推荐 TI FDA 计算器。 根据计算结果和我的要求、我已经设计了 S 到 D 转换。
我将在 TI FDA 计算器中获得确切的输出、但当我尝试对瞬态响应进行仿真时、结果不符合预期输出。
我来附上一份结果的屏幕截图。
我有问题
1. VoutP 和 VoutN 具有不同的振幅、偏移量为+/-30mV。 我如何将其减小到刚好+/- 200mV。
2.我的 VCM 没有设置为0V。 我的 ADC 要求 VCM 为0V。 如果不匹配、则 ADC 将无法转换数据。
3、比较而言,上升沿和下降沿与前一个比较尖锐。 是否可以采取任何措施来提高锋利边缘的性能?
谢谢
Aashik S.
e2e.ti.com/.../LMH5401.TSC
尊敬的 Rob:
我在此处附加了 TINA Spice 文件。
输入信号的电平是+/- 400mVpp。 但在终端和增益电阻器之后、可以观察到振幅为150mV。
否、我没有尝试降低输入信号。
如上所述要求、请构建电路以获得
VoutP -+/- 200mVpp
VoutN - +/- 200mVpp
Vdiff -+/- 400mVpp
输入电压-+/- 400mVpp
VCM - 0V。
谢谢
Aashik
e2e.ti.com/.../LMH5401.zip
尊敬的 Rob:
您可以在此 Zip 文件附件中找到
如果没有、请分享邮件 ID。 我来共享文件。
谢谢
Aashik S.
尊敬的 Aashik:
这就是您在仿真中尝试了解的所有内容吗?
1. VoutP 和 VoutN 具有不同的振幅、偏移量为+/-30mV。 我如何将其减小到刚好+/- 200mV。
2.我的 VCM 没有设置为0V。 我的 ADC 要求 VCM 为0V。 如果不匹配、则 ADC 将无法转换数据。
3、比较而言,上升沿和下降沿与前一个比较尖锐。 是否可以采取任何措施来提高锋利边缘的性能?
1)您可以使用伺服循环来帮助您解决此问题。 请参见下文。
2)理解
3) 3)不确定仿真的预期是什么? 您能在此处提供一些指导、说明您将会期待什么吗?
边缘非常尖锐、我需要将其转发到放大器组、从而更好地解决问题。 这可能只是模型的一个限制。
此致、
Rob