This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DL1500:ADC12DL1500EVM 设计和所需的 FDA 进行 S 至 D 转换

Guru**** 2582815 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DL3200EVM, TRF1208, LMH5401, ADC12DL1500, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1445439/adc12dl1500-adc12dl1500evm-design-and-required-fda-for-s-to-d-conversion

器件型号:ADC12DL1500
主题中讨论的其他器件:ADC12DL3200EVMTRF1208TRF1305LMH5401、、 TINA-TI

工具与软件:

您好!  
您能否提供  ADC12DL1500EVM 的最新参考设计文件?  
您是否可以建议使用全差分放大器将单端信号转换为差分信号?  

我们的稳态电压为0.8V、具有+/-400mVpp。  
请帮我选择能够驱动差分信号的精确高速 FDA。  



此致

Aashik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohaned:

    ADC12DL1500EVM 设计文件与 ADC12DL3200EVM 相同。

    您可以在以下位置找到它们: www.ti.com/.../ADC12DL3200EVM

    对于 FDA、您可以指定您希望对 ADC 的模拟输入进行直流耦合或交流耦合吗?

    对于交流耦合应用、我建议使用 TRF1208: www.ti.com/.../TRF1208

    对于直流耦合应用、我建议使用 TRF1305: www.ti.com/.../TRF1305B2

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、Rob。 我正在使用中 LMH5401 用于驱动  ADC12DL1500。  

    这会以最高的效率驱动 S 到 D 转换吗?  

    我们的稳态电压为0.8V、具有+/-400mVpp。  ADC12DL1500的 VCM 为0V。  

    我已经在 Tina-TI 中尝试仿真 LMH5401。  

    我的输入:  
    直流电压= 0.8V、G=1、无输入终端。  
    峰峰值电压= +/- 400mVpp

    我的输出:  

    为什么上升和下降时间不具有尖锐边缘? 请给我一个解决方案来纠正输出中的误差和上升/下降时间。  
    我是否需要为此增加或减少任何补偿?  

     

    谢谢  
    Aashik S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aashik:

    LMH 不是单位增益稳定的。 请使用以下链接。 此电子表格将帮助您适当配置放大器。

    由于上面在 TINA 仿真中显示的 S2D 配置将不起作用。

    www.ti.com/.../01.00.00.00

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我了解到 LMH5401的最小增益为2V/V  

    感谢您推荐 TI FDA 计算器。 根据计算结果和我的要求、我已经设计了 S 到 D 转换。  

    我将在 TI FDA 计算器中获得确切的输出、但当我尝试对瞬态响应进行仿真时、结果不符合预期输出。  
    我来附上一份结果的屏幕截图。  

    我有问题


    1. VoutP 和 VoutN 具有不同的振幅、偏移量为+/-30mV。 我如何将其减小到刚好+/- 200mV。  
    2.我的 VCM 没有设置为0V。 我的 ADC 要求 VCM 为0V。 如果不匹配、则 ADC 将无法转换数据。  
    3、比较而言,上升沿和下降沿与前一个比较尖锐。 是否可以采取任何措施来提高锋利边缘的性能?  

    谢谢  
    Aashik S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aashik:

    您能给我发送您的 TINA SPICE 文件吗、我来看一下。

    进入放大器的输入信号电平是多少? 您是否尝试过降低信号的振幅电平?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LMH5401.TSC

    尊敬的 Rob:  
    我在此处附加了 TINA Spice 文件。  

    输入信号的电平是+/- 400mVpp。 但在终端和增益电阻器之后、可以观察到振幅为150mV。  
    否、我没有尝试降低输入信号。  
    如上所述要求、请构建电路以获得  
    VoutP -+/- 200mVpp
    VoutN - +/- 200mVpp
    Vdiff -+/- 400mVpp

    输入电压-+/- 400mVpp
    VCM - 0V。  

    谢谢
    Aashik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请重试、我没有看到随附的 TINA SPICE 文件。

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LMH5401.zip
    尊敬的 Rob:

    您可以在此 Zip 文件附件中找到
    如果没有、请分享邮件 ID。 我来共享文件。  

    谢谢
    Aashik S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢。 我今天将对此进行探讨并作出回应。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aashik:

    这就是您在仿真中尝试了解的所有内容吗?

    1. VoutP 和 VoutN 具有不同的振幅、偏移量为+/-30mV。 我如何将其减小到刚好+/- 200mV。  
    2.我的 VCM 没有设置为0V。 我的 ADC 要求 VCM 为0V。 如果不匹配、则 ADC 将无法转换数据。  
    3、比较而言,上升沿和下降沿与前一个比较尖锐。 是否可以采取任何措施来提高锋利边缘的性能?  

    1)您可以使用伺服循环来帮助您解决此问题。 请参见下文。

    2)理解

    3) 3)不确定仿真的预期是什么? 您能在此处提供一些指导、说明您将会期待什么吗?

    边缘非常尖锐、我需要将其转发到放大器组、从而更好地解决问题。 这可能只是模型的一个限制。

    此致、

    Rob