This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:功耗

Guru**** 2530760 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1464090/ads1299-power-consumption

器件型号:ADS1299

工具与软件:

您好、TI 团队:  

我设计了一种在连续读取模式下使用 ADS1299的医疗设备。 根据数据表、功耗应为8.14mA、包括 I_AVDD 和 I_DVDD @ 3.3V。  

在我的设计中、主电源来自3.7V 电池(V_switch)、我已经使用四个稳压器来获得3.3V、+2.5V、-3.7V 和-2.5V 电压。 但是、实际功耗与数据表中提到的功耗完全不同。 来自 V_switch 线路的电流约为15mA、我已经按如下方式测量了每个稳压器的输出电流:

  • Reg3.3V = 1.1mA

  • REG+2.5V = 7.29mA

  • REG-2.5V = 7.25mA

能否请您仔细阅读我的原理图并帮助我弄清功耗方面的差异为何如此之大?

非常感谢您的帮助!

Saeed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Saeed、

    感谢您发帖。

    您是否在相对于 ADS1299的相同方向上测量 AVDD 和 AVSS 电流? 我希望 AVSS 的电源电流相等且极性相反。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    已经进行了更多的调查。 下图显示了所有测量值:  

    电流数据表似乎是正确的(  当 AVDD-AVSS=5时、I_AVDD 的7.14mA)。 但这仅适用于 ADS。  我们还使用单电源(AVDD=5V、AVSS=0 GND)重复该测试、电池的总电流约为8mA。  

    在 双极 电源供电中、问题是我们需要消耗另一个7 mA 来生成一个灌入7mA 电流的-2.5V 电压电平。 但我们的预期是电池的总功率显示为8mA。 也许我错了。 您有任何想法/建议/建议吗?   

    谢谢!

    Saeed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Saeed、

      电压反相器应该会消耗一些静态功耗、但我不确定是否应该期望额外的7.3 mA。 我可以尝试在我们的 EVM 上检查这一点、看看结果是否相似。

    我们希望详细了解您正在开发的产品。 我将给您发送一封离线电子邮件。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Saeed、

    只是快速更新:

    我能够测量我们 EVM 上的电源电流、结果与您观察到的结果相当一致。 看起来负电压轨的电流会直接与初始电源所需的总电流相加。

    单极运行(AVDD = 5V、AVSS = GND):

    • JP2[3-2]= 7.95mA
    • JP20[2-1]= 7.93mA  
    • JP4 = 8.83mA

    双极 运算(AVDD = 2.5V、AVSS =-2.5V):

    • JP2[1-2]= 7.94mA
    • JP20[2-3]= 7.92mA  
    • JP4 = 16.83mA

      

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复。 这对我们的设计有一点失望、因为存在双极操作、由于采用了电压逆变器、我们最终使用的功率是原来的两倍。 我认为从技术上讲、我们没有任何其他选项来进行负电源线设计。

    现在、我们减少功耗的唯一选择是使用单极操作。 我们已在2.5V 的 AVDD 下测试了此方法、信号看起来可以接受。 但是、根据数据表、AVDD-AVSS 应在4.75-5.25V 范围内

    然后、我的第一个问题是、在2.5V (或3.3V)的 AVDD 下运行 ADS1299是否会导致任何问题或意外结果。 其次、如果我们使用单极性操作、Vref 将约为1.25V、并且人体上的基准电压将具有相同的电压电平。 您是否认为这会在安全和 IEC 60601-1合规性方面带来任何问题?

    我非常乐意继续此脱机对话。

    谢谢!  

    Saeed  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Saeed、

    我们无法保证 ADS1299在建议的工作条件之外正常运行或性能。

    我会通过电子邮件与您联系、我们可以在那里继续交谈。

    此致、

    Ryan