工具/软件:
您好! 这与之前的“DLP5532PROJHBQ1EVM:通过 FTDI 适配器连接到 EVM“主题相关。 我们在尝试连接到投影仪时仍然有一些困难。 DLPC230 控制程序现在可以找到 FTDI 连接、但仍然会出现通信错误。 复位系统时、也会给出错误代码–301、表示 未正确接收到命令 ACK 字节。
谢谢您、
Samuli
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好! 这与之前的“DLP5532PROJHBQ1EVM:通过 FTDI 适配器连接到 EVM“主题相关。 我们在尝试连接到投影仪时仍然有一些困难。 DLPC230 控制程序现在可以找到 FTDI 连接、但仍然会出现通信错误。 复位系统时、也会给出错误代码–301、表示 未正确接收到命令 ACK 字节。
谢谢您、
Samuli
尊敬的 Samuli:
感谢您的设置图片。 看起来您的投影仪没有报告任何可能导致其进入待机模式的情况、这是一个很好的第一步。
请您确认这是您的连接、或者向我们发送您的连接特写? 它看起来是正确的,但我不能告诉黄色和棕色的确切位置。
您是否已尝试手动重新连接所有内容? 如何关闭电源、从 Automotive Control Program 内部断开、重新启动 Automotive Control Program、然后重新连接? 有时在下电上电之间无法正确检测到连接、并且多个 Automotive Control Program 连接(或尝试连接)到同一串行端口的实例可能会导致错误。
此致、
Michael Ly
尊敬的 Samuli:
对不起,但 Aishwarya 和我今天坚持了一些其他内部的事情。 我们明天必须讨论这个问题。
同时、请帮助我们确认插入 EVM SPI 端口的灰色适配器电缆是否导通。
此外、请确保这些引脚连接正确。 我确信这些灰色电缆是由某人手工制造的,如果热收缩导线与信号不匹配,那么这可能是原因。
下面是 EVM 控制器板上的主机 SPI 连接器。 您也可以将其用于连续性检查。 可能更容易首先验证 SPI_CLK 和 SPI_CSZ 信号以查看是否存在任何活动。
此致、
Michael Ly
尊敬的 Samuli:
我已经向您发送了一个朋友请求。 我想看看我们是否可以向您发送一条灰色电缆来替换您拥有的电缆。 我仍然怀疑此适配器是否正常工作、因此我还会向您发送 SPI Cheetah (tm) 适配器。 您能否接受我的 E2E 朋友的要求、以便交换邮寄信息?
我希望通过使用新电缆或切换到 Cheetah (TM) 可与 EVM 连接。
此致、
Michael Ly
尊敬的 Samuli:
感谢您耐心等待新电缆的发送 — 这比我们想象的要长一段时间,但我很高兴您能够使用我们发送给您的新线束测试 FTDI 线缆和 Cheetah (TM) SPI 适配器。 事实证明、EVM 附带的原始灰色 SPI 适配器无法正常工作、更换后便解决了问题。
摘要:
此致、
Michael Ly