This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP5532PROJHBQ1EVM:DLP 产品论坛

Guru**** 2535350 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP5532PROJHBQ1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1524491/dlp5532projhbq1evm-dlp-products-forum

器件型号:DLP5532PROJHBQ1EVM

工具/软件:

您好! 这与之前的“DLP5532PROJHBQ1EVM:通过 FTDI 适配器连接到 EVM“主题相关。 我们在尝试连接到投影仪时仍然有一些困难。 DLPC230 控制程序现在可以找到 FTDI 连接、但仍然会出现通信错误。 复位系统时、也会给出错误代码–301、表示 未正确接收到命令 ACK 字节。

谢谢您、

Samuli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Samuli、

    我请我们团队的另一位成员审查这个问题。

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次向 Samuli 问好:

    感谢您与我们联系。 我有几个后续问题:

    1. 投影仪中的 PROJ_ON 开关是否已打开?
    2. 您是否看到 LED D4 和 D5 亮起? 还是看到 HOST_IRQ D6 LED 亮起?

    此致、
    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Samuli、

    只需在 Aishwarya 的检查中加上、您能否确认将 FTDI 连接器连接到 PCB 的 SPI 适配器电缆表现出正确的连续性?

    FTDI 线缆似乎工作正常、但这可能是物理问题。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 是、投影仪已打开、我可以看到 LED D4 和 D5 亮起。 D6 似乎熄灭。 具体如下图所示。 我可以尝试使用电缆进行一些连续性测试、但我也尝试使用 I2C 连接、并遇到相同的通信错误。 在这种情况下、两根电缆都必须断开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samuli:

    感谢您的设置图片。 看起来您的投影仪没有报告任何可能导致其进入待机模式的情况、这是一个很好的第一步。

    请您确认这是您的连接、或者向我们发送您的连接特写? 它看起来是正确的,但我不能告诉黄色和棕色的确切位置。

    您是否已尝试手动重新连接所有内容? 如何关闭电源、从 Automotive Control Program 内部断开、重新启动 Automotive Control Program、然后重新连接? 有时在下电上电之间无法正确检测到连接、并且多个 Automotive Control Program 连接(或尝试连接)到同一串行端口的实例可能会导致错误。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这就是我的电线的连接方式。 我已经尝试了以多种不同的方式关闭和打开它并断开连接、但它从未找到连接。 我们在使用多台不同的笔记本电脑时也遇到同样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Samuli、

    您的 CRC/校验和是否与硬件开关 (SW2) 匹配? 默认为 CRC。

    此致、
    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不太确定应该选择什么作为设置、但这两种设置都不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Samuli、

    您是否能够连接到硬件? 另一项检查是尝试使用较慢的时钟速率。

    Michael 和我今天将讨论、以确定问题可能是什么。 请允许我们再呆一天。

    谢谢您、

    此致、
    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我们从未能够连接到硬件。 我现在检查了多个不同的较慢时钟速率、但仍然没有连接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samuli:

    对不起,但 Aishwarya 和我今天坚持了一些其他内部的事情。 我们明天必须讨论这个问题。

    同时、请帮助我们确认插入 EVM SPI 端口的灰色适配器电缆是否导通。

    此外、请确保这些引脚连接正确。 我确信这些灰色电缆是由某人手工制造的,如果热收缩导线与信号不匹配,那么这可能是原因。

       

    下面是 EVM 控制器板上的主机 SPI 连接器。 您也可以将其用于连续性检查。 可能更容易首先验证 SPI_CLK 和 SPI_CSZ 信号以查看是否存在任何活动。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了是否导通、引脚是否与原理图一致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samuli:

    感谢您的检查。 只是为了确认、您说黑色收缩式连接与显示的连接相匹配、FTDI 的彩色 Dupont 连接器连接到收缩式连接? 图片也可以帮助我们确认。

    我将由另一个团队成员传递此信息、看看是否有任何其他检查我们没有执行、或者是否需要选择像实时调试这样的其他操作。 感谢您耐心等待。

    我将在下周回到办公室时与您联系。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次向 Samuli 问好:

    有必要检查一次 SW2 (1、2、3) 开关的状态。 它们位于格式器板上。 因此、您需要小心地拆下光学引擎。

    谢谢您、

    此致、
    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是电缆的图像。

    我还打开了投影仪以尝试查看开关、但 DMD 拧得太紧、无法接触电路板。 我可以从侧面达到峰值、我非常确定 SW2 中的所有开关都已关闭、但我还使用将匹配它们全部打开的设置进行了测试、但也不起作用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samuli:

    我已经向您发送了一个朋友请求。 我想看看我们是否可以向您发送一条灰色电缆来替换您拥有的电缆。 我仍然怀疑此适配器是否正常工作、因此我还会向您发送 SPI Cheetah (tm) 适配器。 您能否接受我的 E2E 朋友的要求、以便交换邮寄信息?

    我希望通过使用新电缆或切换到 Cheetah (TM) 可与 EVM 连接。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samuli:

    感谢您耐心等待新电缆的发送 — 这比我们想象的要长一段时间,但我很高兴您能够使用我们发送给您的新线束测试 FTDI 线缆和 Cheetah (TM) SPI 适配器。 事实证明、EVM 附带的原始灰色 SPI 适配器无法正常工作、更换后便解决了问题。

    摘要:

    1. 灰色 SPI 电缆无法正常工作
    2. New Gray SPI 电缆适用于 Cheetah (TM) 适配器以及 FTDI 适配器、但速度为 5kHz (FTDI)。

    此致、
    Michael Ly