This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCRC410EVM:电源

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPLCRC410EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1610058/dlplcrc410evm-power-supply

器件型号: DLPLCRC410EVM

您好 TI、  

您能否详细介绍一下如何与电路板上的 J12 电源连接配合使用?  

 

www.ti.com/.../dlpu053.pdf

image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、  

    感谢您通过 E2E 论坛联系我们!  

    选择连接 J12 的电源时、请确保其额定  电压为 5V (Vout) 6A (Iout) 电源、并使用内径为 2.5mm 且外径为 5.5mm 的桶形连接器。 重要的是额定电压为 5V。 负载拉取这么多电流时、适配器可以提供的电流、但 EVM 只消耗所需的电流量。 在正常运行期间、DLPLCRC410EVM 消耗的电流小于 4A、但在初始化期间、它可能会拉动稍超过 5A 的电流、因此建议使用最小 6A 的电流。 合适电源的一个示例是以下-> https://uk-online.com/web/p/ac-dc-adapters/1792824 rs

    此外、 DLPLCRC410EVM 用户指南 (DLPU040C) 的第 2.2.2.1 和第 2.2.2.2 节 介绍了 DLPLCRC410EVM 所需的电源要求。  

    此致、  

    Tristan Bottone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。  电压和电流信息正确。 但是、使用的电路板是较旧版本、带有 8 引脚公接头 (J12)、而 在较新的型号上找到桶形连接器。 是否有人知道此版本的 8 引脚接头需要哪种类型的连接器或电缆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jeff、

    DLPLCRC410EVM 的版本是什么? 您是通过 TI.com 购买了 EVM 吗?

    修订版 A、B 和 C 都将桶形连接器 (PJ-047BH) 列为 J12 的元件。

    此致、  

    Tristan Bottone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    实际上、我在旧的 E2E 文章上发现了这个关于 您所指的同一电源连接器 (DLPLCRC410EVM:电源位置的 8 引脚连接器)。 如果此 EVM 从经销商处购买、 它应该附带工作台电源的尾纤。 请联系分销商、以便他们可以提供适当的尾纤或使用双输入电源接头替换电路板。

    此致、  

    Tristan Bottone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信、如果客户决定构建线束、我已经找到了与该接头匹配的接头。  

    0430250808 -住房 —  https://www.digikey.com/en/products/detail/molex/0430250808/3310166

    压接触点 —  https://www.digikey.com/en/products/filter/rectangular-connectors/rectangular-connector-contacts/331?s=N4Ig7CBcoIYE5QIwA5ECYA0IYBcoBYsAHASygGZzEAGRANjoF9Gg

    谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当插接 DLPLCRC410EVM 板上的连接器 J12 时、您建议的连接器看起来是合适的兼容选择。 感谢您分享此信息!

    此致、  

    Tristan Bottone