Other Parts Discussed in Thread: DLPLCRC410EVM
器件型号: DLPLCRC410EVM
您好 TI、
您能否详细介绍一下如何与电路板上的 J12 电源连接配合使用?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DLPLCRC410EVM
器件型号: DLPLCRC410EVM
您好 TI、
您能否详细介绍一下如何与电路板上的 J12 电源连接配合使用?

您好、Jeff、
感谢您通过 E2E 论坛联系我们!
选择连接 J12 的电源时、请确保其额定 电压为 5V (Vout) 6A (Iout) 电源、并使用内径为 2.5mm 且外径为 5.5mm 的桶形连接器。 重要的是额定电压为 5V。 负载拉取这么多电流时、适配器可以提供的电流、但 EVM 只消耗所需的电流量。 在正常运行期间、DLPLCRC410EVM 消耗的电流小于 4A、但在初始化期间、它可能会拉动稍超过 5A 的电流、因此建议使用最小 6A 的电流。 合适电源的一个示例是以下-> https://uk-online.com/web/p/ac-dc-adapters/1792824 rs
此外、 DLPLCRC410EVM 用户指南 (DLPU040C) 的第 2.2.2.1 和第 2.2.2.2 节 介绍了 DLPLCRC410EVM 所需的电源要求。
此致、
Tristan Bottone
我相信、如果客户决定构建线束、我已经找到了与该接头匹配的接头。
0430250808 -住房 — https://www.digikey.com/en/products/detail/molex/0430250808/3310166
谢谢、