Other Parts Discussed in Thread: DLPLCRC900EVM, DLPLCR65EVM
器件型号: DLPLCRC900EVM
Thread 中讨论的其他器件: DLPLCR65EVM
您好:
我正在将 DLPLCRC900EVM 与 DLPLCR65EVM 组装在一起。

我尝试使用动态模式触发新的图形。
我使用 Arduino 发送“使能“信号和“高级模式“脉冲、该脉冲通过分压器、从 5V 变为 3.3V (J21 和 J19 中的跳线设置为 3.3V)。 使能信号的 3.3V 电压会进入触发输入 2、高级模式脉冲的 3.3V 电压会进入 J20 的触发输入 1。 接地也连接到 Arduino 的接地端。 电源触发器 1 和电源触发器 2 没有任何连接(我甚至不知道这些引脚的用途,您能解释一下何时使用它们吗?)。
在这张照片中有我正在发送的信号(粉色=启用;黄色=前进模式脉冲)、先进行放大、然后再进行整个试验:


时序:
T=0 使能信号高电平
T=3ms 高级图形脉冲高电平
T=23ms 超前模式脉冲低电平(因此该脉冲在 20ms 内处于高电平)
T=10000ms 启用信号为低电平
同时、LightCrafter 中的配置如下:
我期望看到的是显示 3 秒的模式、但没有投影。
当我在没有触发器的情况下使用动态模式时(仅在 Lightcrafter 中设置计时)、ir 工作。 这使我相信触发器有问题。
- 触发器超前补偿器时间是否足够 (20ms)?
- 由于我们为分压器提供了电阻、这两个信号的电压都是 3.2V、而不是 3.3V、这是否有问题? 电压不足?
- 在这种情况下、触发电源引脚是否需要任何东西?
感谢您的帮助、
Mariana.