This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCRC900EVM:CAN't TRIGGER 新图形

Guru**** 2813625 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPLCRC900EVM, DLPLCR65EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1619648/dlplcrc900evm-can-t-trigger-new-pattern

器件型号: DLPLCRC900EVM
Thread 中讨论的其他器件: DLPLCR65EVM

您好:  

我正在将 DLPLCRC900EVM 与 DLPLCR65EVM 组装在一起。  

image.png

我尝试使用动态模式触发新的图形。  

我使用 Arduino 发送“使能“信号和“高级模式“脉冲、该脉冲通过分压器、从 5V 变为 3.3V (J21 和 J19 中的跳线设置为 3.3V)。 使能信号的 3.3V 电压会进入触发输入 2、高级模式脉冲的 3.3V 电压会进入 J20 的触发输入 1。 接地也连接到 Arduino 的接地端。 电源触发器 1 和电源触发器 2 没有任何连接(我甚至不知道这些引脚的用途,您能解释一下何时使用它们吗?)。

在这张照片中有我正在发送的信号(粉色=启用;黄色=前进模式脉冲)、先进行放大、然后再进行整个试验:

IMG_1421.jpegIMG_1422.jpeg

时序:  

T=0 使能信号高电平

T=3ms 高级图形脉冲高电平

T=23ms 超前模式脉冲低电平(因此该脉冲在 20ms 内处于高电平)

T=10000ms 启用信号为低电平

同时、LightCrafter 中的配置如下:

ontheflySet.JPG

onthefly.JPG

我期望看到的是显示 3 秒的模式、但没有投影。  

当我在没有触发器的情况下使用动态模式时(仅在 Lightcrafter 中设置计时)、ir 工作。 这使我相信触发器有问题。  

 

  • 触发器超前补偿器时间是否足够 (20ms)?
  • 由于我们为分压器提供了电阻、这两个信号的电压都是 3.2V、而不是 3.3V、这是否有问题? 电压不足?
  • 在这种情况下、触发电源引脚是否需要任何东西?  

感谢您的帮助、  

Mariana.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mariana,

    感谢您联系我们并使用 E2E 论坛! 我们团队的专家将审核该主题、并尽快回复您。

    此致、

    Tristan Bottone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marianna、

    DLPLCRC900EVM 用户指南 显示触发输入引脚应按如下方式连接:

    在发出“Update LUT“和“Start(启动)“之前、需要 在  Pattern Settings 选项卡中将触发输入 1 和触发输入 2 设置为“SET"。“。

    如果您有其他问题、请告知!

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 我已经做了这些连接。  
    但触发器 1 电源和触发器 2 电源除外、因为我不知道它们的用途。 我是否应该将 3.3 连接到这些电源引脚?  
    以下是不使用触发器的动态模式图形视频(我们可以看到其工作原理):

    e2e.ti.com/.../IMG_5F00_1424.movand以下是我使用触发器(无法工作)的视频:  

    e2e.ti.com/.../IMG_5F00_1425.mov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在手机上看不到视频、请查看以下说明:  


    1) 动态上传模式

    2) 设置曝光时间和暗时间

    3) 更新 LUT 并启动

    4) 我们可以看到根据所选的时间相应地打开和关闭图形

    5) 停止

    然后我们尝试了触发器:

    1)  动态上传模式

    2) 设置曝光时间和暗时间

    3) 在“图案设计“选项卡中勾选“触发器输入“框

    4) 转到 Pattern settings 选项卡、然后:  

    • 在 Trigger In 1 (us)(触发输入 1 (us)) 的 Delay (us) 框中输入“1",“,然后、然后点击“SET"(“(设置(设置)(我们可以将“0"代替“代替“1"吗“吗?吗?)
    • 在触发输入 2 中、单击“设置“
    • 在 Trigger Out 1 和 Trigger Out 2 中、单击“Set"(“(设置(设置)

    5) 点击“Update LUT“

    6) 点击“开始“

    7) 发送触发器

    8) 看不到图案

    请提供帮助  

    Mariana.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mariana,

    抱歉,我无法看到这些视频 — 显然这是浏览器限制?  触发器肯定是这里的问题!

    感谢您列出测试步骤! 您可以将触发器输入 1 作为“0"。“。

    带有触发器的单个图形很难理解 — 请尝试更多图形-提供的软件中有测试图像。

    另请参阅 DLPC900 数据表的图 6-18

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、  

    我已经发送了其他文本,但当我删除了一个重复的文本后,一切被删除...

    但自我上次发布以来没有任何变化。 长话短说:在您上一个答案之后、我只使用了触发输入 2、转到选项卡“模式设置“->触发输入 2 ->单击“设置“。 转到“Pattern Design“选项卡并选中“Trigger input“框。 已单击“开始“。 发送 3.3V 的信号并持续 10s。 我的图形的时序设置为 0.5s 曝光时间、0.5s 黑暗时间、但未看到图形。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您会建议哪些故障排除步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mariana,

    我之前应该要求澄清一下;根据您之前的图像和您的描述、您下面描述的波形是触发输入 1 波形、对吗?

    T=0 使能信号高电平

    T=3ms 高级图形脉冲高电平

    T=23ms 超前模式脉冲低电平(因此该脉冲在 20ms 内处于高电平)

    T=10000ms 启用信号为低电平

    触发输入 2(粉色)和 1(黄色)之间的延迟是多少? 提前信号的最小脉冲为 20us 时、我建议在此基础上增加一些时间。 此外、您是否实际上将使能信号设置为低电平达 10 秒?

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当我说“使能信号“(粉色)时、我指的是触发信号 2、而是“前进模式信号“、我指的是触发信号 1(黄色)。 因此、根据这个描述、我同时使用两个输入信号:一个用于使能、一个用于推进模式。 触发之间存在 3ms 的延迟。 触发器 1 持续 20ms、而不是 20us。  
    在触发器 2 的 10s 在 3.3V 时变为高电平后、我将其设置为 0V。  

    我还尝试仅使用触发器 2、如 DLP 数据表的图 6-18 所述:在这种情况下、我根本没有使用触发器 1。 我还在“Pattern Settings“选项卡中点击了“Set"并“并选择触发器 2。 当更新 LUT、启动并发送 trigger2 信号时、不会发生任何情况。 然后、我尝试点击“Pattern design“选项卡中的“Trigger input“复选框、但没有任何反应。  

    不确定导致问题的原因。  

    此致、  

    Mariana.