This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2010LC:有关DLP2010LCFQJ的问题

Guru**** 2582155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1088235/dlp2010lc-question-about-dlp2010lcfqj

部件号:DLP2010LC

您好:

请帮助确认此材料(DLP2010LCFQJ)的名为EA的参数值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jimmy:

    欢迎来到DLP论坛,感谢您对DLP技术的关注。

    请您帮助我了解什么是"EA"?

    此致,

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek您好:

    我的客户想知道EA的确切价值,谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jimmy:

    您是否能够为这种方程式的起源提供更多的背景信息? 此屏幕抓图来自何处?

    此致,

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Austin:

    客户需要对DMD进行加速老化测试。 是否有任何推荐的加速老化方法和公式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好JH:

    请您解释一下客户的应用,包括波长和条件等详细信息。  为什么要加速DMD测试?  通常,我们的客户执行系统级测试,而不是组件级测试。

    此致,

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Vivek和Austin:

    我们的客户已准备好在配备DMD组件的整台机器上进行加速老化测试。

    测试过程如下:

    始终将安装有DMD的设备设置为正常工作状态(通过RGB三色LED连续投射光线,通过DMD的循环获得各种所需的边缘模式,所有光源均为可见光),模拟长期运行并加速老化(增加温度和湿度)。 测试后,检查DMD的功能。

    所用的加速度公式是指GB/T3.4986万-2017中2017中的Arrhenius模型:产品加速测试方法(有关标准,请参见随附的)。 使用此模型计算加速度因子时,必须给出与已验证设备的主故障模式对应的激活能量EA (单位:EV)。 对于我们这次设计的测试,检查对象是DMD。 因此,有必要了解DMD的主要故障模式以及制造商提供的相应激活能量EA。

    下图显示了EA的说明:

    请帮助指南:

    1. Arrhenius模型是否适用于DMD器件? 如果适用,故障模式和相应EA的值是什么?

    2.如果Arrhenius模式不适用于DMD器件,应采用何种方法加速DMD的老化? 并计算加速系数?

    谢谢!!!

    e2e.ti.com/.../GBT-3.4986万_2D00_2017-_A74EC154A0521F90D58B8C9AB965D56C_.pdf</s>2017 0521

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好JH:

    虽然Arrhenius模型在许多情况下适用于DMD,但这种模型相当复杂,并具有相互竞争的故障机制。 它取决于整体系统设计,应用程序和环境。 此信息被视为TI专有信息。

     此致,

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Vivek:

    感谢您的回复。 您能否在典型的系统和环境中为我提供推荐的EA值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好JH:

    我们没有推荐 "EA" ,也不能提供。 这将不是真正的表述。

    感谢您的理解。  

    此致,

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek您好:

    如果无法提供EA,则意味着Arrhenius型号可能不适用于DMD。

    您能否为DMD提供另一种推荐的加速老化测试方法?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jimmy:

    请在下周之前提供给我们,以便为您的问题找到合适的解决方案。

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jimmy:

    遗憾的是,我们推荐的测试方法是专有的,无法共享。 感谢您的理解。

    此致,

    奥斯汀