您好:
请帮助确认此材料(DLP2010LCFQJ)的名为EA的参数值。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
请帮助确认此材料(DLP2010LCFQJ)的名为EA的参数值。
您好Vivek和Austin:
我们的客户已准备好在配备DMD组件的整台机器上进行加速老化测试。
测试过程如下:
始终将安装有DMD的设备设置为正常工作状态(通过RGB三色LED连续投射光线,通过DMD的循环获得各种所需的边缘模式,所有光源均为可见光),模拟长期运行并加速老化(增加温度和湿度)。 测试后,检查DMD的功能。
所用的加速度公式是指GB/T3.4986万-2017中2017中的Arrhenius模型:产品加速测试方法(有关标准,请参见随附的)。 使用此模型计算加速度因子时,必须给出与已验证设备的主故障模式对应的激活能量EA (单位:EV)。 对于我们这次设计的测试,检查对象是DMD。 因此,有必要了解DMD的主要故障模式以及制造商提供的相应激活能量EA。
下图显示了EA的说明:

请帮助指南:
1. Arrhenius模型是否适用于DMD器件? 如果适用,故障模式和相应EA的值是什么?
2.如果Arrhenius模式不适用于DMD器件,应采用何种方法加速DMD的老化? 并计算加速系数?
谢谢!!!
e2e.ti.com/.../GBT-3.4986万_2D00_2017-_A74EC154A0521F90D58B8C9AB965D56C_.pdf</s>2017 0521