Other Parts Discussed in Thread: DLPC3434, DLP230KP
主题中讨论的其他部件:DLPC3434,
您好,
本公司对 DLP230KP数字微镜器件感兴趣。 对于我们的项目,我们需要廉价的解决方案来显示二进制图像(无需RGB或灰度)。 是否可以 直接从FPGA控制DLP230KP而无需DLPC3434显示控制器? 是否可以获取有关通信协议的信息以控制 DLP230KP? 如果需要,我们可以签署NDA。 谢谢你
此致,
硫化棉气
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3434, DLP230KP
您好,
本公司对 DLP230KP数字微镜器件感兴趣。 对于我们的项目,我们需要廉价的解决方案来显示二进制图像(无需RGB或灰度)。 是否可以 直接从FPGA控制DLP230KP而无需DLPC3434显示控制器? 是否可以获取有关通信协议的信息以控制 DLP230KP? 如果需要,我们可以签署NDA。 谢谢你
此致,
硫化棉气
您好Mindaugas:
欢迎参加E2E论坛,感谢您对DLP技术的关注!
遗憾的是,如果没有DLPC3434微控制器,则无法驱动DLP230KP DMD。 一般来说,我们的DMD需要DLPC才能进行可靠的初始化和操作,否则无法正常工作。 因此,DMD和DLPC设计为作为支持DLPA PMIC的芯片组工作。 如果您想进一步解释最终用途,我们非常乐意为您的应用提供帮助,但在任何情况下都需要使用控制器。
此致,
奥斯汀