This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP230KP:不带DLPC3434显示控制器的DMD控制

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3434, DLP230KP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1097185/dlp230kp-control-of-dmd-without-dlpc3434-display-controller

部件号:DLP230KP
主题中讨论的其他部件:DLPC3434

您好,

本公司对 DLP230KP数字微镜器件感兴趣。 对于我们的项目,我们需要廉价的解决方案来显示二进制图像(无需RGB或灰度)。 是否可以  直接从FPGA控制DLP230KP而无需DLPC3434显示控制器? 是否可以获取有关通信协议的信息以控制 DLP230KP?  如果需要,我们可以签署NDA。 谢谢你

此致,
硫化棉气  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mindaugas:

    欢迎参加E2E论坛,感谢您对DLP技术的关注!

    遗憾的是,如果没有DLPC3434微控制器,则无法驱动DLP230KP DMD。 一般来说,我们的DMD需要DLPC才能进行可靠的初始化和操作,否则无法正常工作。 因此,DMD和DLPC设计为作为支持DLPA PMIC的芯片组工作。 如果您想进一步解释最终用途,我们非常乐意为您的应用提供帮助,但在任何情况下都需要使用控制器。

    此致,

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 ,Austin Snyder,感谢您的快速响应。 是否可以私下讨论德州仪器(TI)的其它解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mindaugas:

    是的,我已接受您的朋友邀请。 请在直接消息中告诉我您的设计目标,以便我可以为您指明正确的方向。

    此致,

    奥斯汀