请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DLP230KP 主题中讨论的其他部件:DLPC3434,
您好,
本公司对 DLP230KP数字微镜器件感兴趣。 对于我们的项目,我们需要廉价的解决方案来显示二进制图像(无需RGB或灰度)。 是否可以 直接从FPGA控制DLP230KP而无需DLPC3434显示控制器? 是否可以获取有关通信协议的信息以控制 DLP230KP? 如果需要,我们可以签署NDA。 谢谢你
此致,
硫化棉气