This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP9500:热性能测量、功耗和入射光

Guru**** 1548750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1120446/dlp9500-thermal-measurements-dissipation-and-incident-light

器件型号:DLP9500

您好!

我收购了 DLP Discovery 4100开发平台、其 DLP 9500 A 类在可见范围内。

该应用是3D 打印、我们使用的是405nm 的高功率 LED、因此建议为 DMD 单元提供冷却。

我现在为 DMD 提供的封装如下图所示

我想回答我对它有的几个问题:

1.是否有关于如何在此封装中添加无源或有源冷却装置的指南或设计? 我一直在寻找、但我总是看到一些文章谈论"设计搜索工具"或"发现外联网"、我找不到这些文章。

2.对于如何将传感器置于温度测试点、是否有任何建议? 应该使用哪种传感器?

我的最后一个问题是关于入射灯。 如果我从另一侧照亮 DMD、我是否应该担心任何问题? 我想唯一的变化是开关状态是交换的。 请参阅下一张图片以获取图示。

提前感谢您的考虑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡斯

    1.是否有关于如何在此封装中添加无源或有源冷却装置的指南或设计? 我一直在寻找、但我总是看到一些文章谈论"设计搜索工具"或"发现外联网"、我找不到这些文章。

    引用的是旧资源。  请查看:  https://www.ti.com/lit/pdf/dlpa067 作为起始参考。   该网站已经进行了一些重新设计。  如果您需要设计帮助、请尝试从此处开始:  https://www.ti.com/design-resources/embedded-development/dlp-chip/display-and-projection.html#production 

    2.对于如何将传感器置于温度测试点、是否有任何建议? 应该使用哪种传感器?

    通常、我们使用热电偶、在散热器中为导线制作一个非常小的通道、并将热电偶和导线嵌入环氧树脂中。  您也可以使用其他传感器。

    的最后一个问题是关于入射灯。 如果我从另一侧照亮 DMD、我是否应该担心任何问题? 我想唯一的变化是开关状态是交换的。 请参阅下一张图片以获取图示。

    可以这样做。  您甚至可以使用非反相数据并打开"补码数据"来打开全部1 -> 0和0 -> 1。  有一个警告。  无论传入的数据如何、边框像素都是固定的。  这意味着、不是暗边框、而是明亮的边框。  如果您能负担得起像素、则可以创建自己的边框、但会牺牲某些行的顶部和底部以及左右两列。  此外、暗屏蔽区域会偏移以适应 数据表图中所示的入射光、因此根据入射照明的陡峭程度、 底部可能会有几行、左侧可能会有几列被遮挡。

    您是否考虑在设计中旋转 DMD、以便 DMD 朝向数据表中所述的入射光?   是否有令人信服的理由不这样做?

    但愿这对您有所帮助。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Fizix 的快速回复!

    1.现在,为了组装散热器,我能否利用最后一颗螺丝(见下一张图片),并在金属表面上放置热膏?

    2.关于热电偶、我必须拆卸 DMD 封装才能访问数据表中提到的测试点(请参阅下一张图片)、或者有其他相关建议吗? 我还会假设测试点一是散热器。 在进行 DMD 封装的反汇编过程中、是否还需要考虑任何重要注意事项?

    3.为了进行测试,我开始使用 DMD,它围绕窗口的正交轴旋转了45度。 这使得在光学试验电路板中更容易安装、因为照明元件也可以安装在与光学扫描床表面平行的平面中。 但是、这种方法有两个问题:

    -需要执行额外的图像处理步骤(基本上只需旋转45度)。

    -不能利用 DMD 的整个工作区

    我会考虑保持旋转、根据您的反馈、我觉得暗屏蔽区域的偏移可能是一个问题。

    此致、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    感谢您的详细回答。 我们的团队可以在达拉斯时间星期一回复。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    我对图进行了一些颜色标记、因此我可以参考不同的部分:

    青色矩形通常是一小页散热 焊盘材料。  绿色的散热片应与 DMD 的背面接触、以青色矩形作为散热接口。  我做了一幅夸张的图、图中显示了我们在绿色色块正面(面向青色材料的一面)所做的嵌入热电偶的类型:

      

    我们将其制成一个小通道、铝质吊耳中足够大、可用于导线、并使中心成为一个足够大的小"分压器"、用于热电偶焊接球、然后将其全部环氧到位。  只需确保在连接到 DMD 的散热焊盘时它是平坦的。  应该有足够的空间让铅从绿色的吊耳旁边出来、穿过黄色弹簧中的开口并经过粉色板。

    对于粉色板、您当然可以在绿色的散热片和粉色板之间使用热膏或焊盘。

    您还可以使用散热片/引脚将粉色板替换为散热片、只要其重量相对较轻。  要求是 黄色弹簧/绿色散热片侧面的封装相同、因为这是在黄色弹簧背面施加压力以在 DMD 热界面上提供正确机械压力的部件。

    所有这些假设您使用的是这种特定的安装方式。  如果您需要第三方设计更可靠的散热器、DMD 的数据表中会指定机械力。

    但愿这对您有所帮助。

    Fizix