This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
DLPC3433的正确初始化序列对于发送 DLPC3433的 I2C 命令是什么样的?
以下内容是否合适? 我缺少什么吗? 我们真的可以使用一些帮助!
I2C_bus=1 I2C_ADDR=0x1d i2cset -y ${I2C_bus}${I2C_ADDR}0x01 0x00 i2cset -y ${I2C_bus}${I2C_ADDR}0x7 0x00 i2cset -y ${I2C_ADDR}0x10 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x0x56 I 0x00 0xE0x00 0x00 0xEI2C 0xEEDR 0x00 0x00 0xE0xE0xE0xE0x00 0xE0xE0xE056 $ 0x00 0x00 0xEI2C 0xE00x00 0x00 0xE00x00 0xE00x00 0xE00x00 0xE00xE00x00 0x00 0xEI2C 0xEED_00xE00xE00xE00xE00x00 0x00 0x00 0x 0x01 I i2cset -y ${I2C_bus}${I2C_ADDR}0xbd 0xc8 0x00 I i2cset -y ${I2C_bus}${I2C_ADDR}0x05 0x00 i2cset -y ${I2C_BUS}${I2C_ADDR}0x52 0x07
谢谢、
Chris
尊敬的 Chris:
欢迎回来参加论坛。
这看起来是正确的。 基于此帖子和您的另一篇帖子、我假设您没有看到您的视频在 DLPC3433系统上以预期的850x480分辨率被馈送。 是这样吗?
此致、
奥斯汀