This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3433:DLPC3433我可以问芯片 DLPC3433的输入是否是2LANE 的 MIPI、它是否支持720p 屏幕?

Guru**** 1934100 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3433
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/959947/dlpc3433-dlpc3433-may-i-ask-if-the-input-of-the-chip-dlpc3433-is-the-mipi-of-2lane-can-it-support-the-720p-screen

器件型号:DLPC3433

您好 TI

   请问 DLPC3433芯片的输入是否是2LANE 的 MIPI、它是否支持720p 屏幕?谢谢

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    DLPC3433的 DSI 输入可根据硬件开关配置为1至4个通道。 请等到下星期假期后的早些时候、以便团队能就您的询问提供更详细的反馈。

    此致、

    Philippe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    只要上述器件具有合适的时序、您就应该能够使用1至4个通道的任何配置。 您能否分享您打算与您的器件一起使用的时序?

    此致、

    Philippe Dollo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

       我们的器件使用了 QC MSM8953。 DSI mipi 支持每通道高达1.5Gbps 的高速模式带宽。

    但在 DLPC3433规格中、mipi DSI 仅支持高达470Mbps 的信道速度。因此、我想确认双信道 mipi 是否  支持720p 屏幕?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    很抱歉、我以前不理解这个问题。

    我相信您在使用双通道配置时、不会获得所需速度/分辨率所需的带宽。 您可能需要使用4通道。

    此致、

    Philippe Dollo

x 出现错误。请重试或与管理员联系。