This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3433:DLPC3433的 I2C 初始化序列- MIPI DSI

Guru**** 1934100 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3433
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/967719/dlpc3433-i2c-initialization-sequence-for-dlpc3433---mipi-dsi

器件型号:DLPC3433

您好!  

DLPC3433的正确初始化序列对于发送 DLPC3433的 I2C 命令是什么样的?  

以下内容是否合适? 我缺少什么吗? 我们真的可以使用一些帮助!

I2C_bus=1
I2C_ADDR=0x1d
i2cset -y ${I2C_bus}${I2C_ADDR}0x01 0x00
i2cset -y ${I2C_bus}${I2C_ADDR}0x7 0x00
i2cset -y ${I2C_ADDR}0x10 0x00 0x03 0x00
0x00 0x00 0x0x56 I 0x00 0xE0x00 0x00 0xEI2C 0xEEDR 0x00 0x00 0xE0xE0xE0xE0x00 0xE0xE0xE056 $ 0x00 0x00 0xEI2C 0xE00x00 0x00 0xE00x00 0xE00x00 0xE00x00 0xE00xE00x00 0x00 0xEI2C 0xEED_00xE00xE00xE00xE00x00 0x00 0x00 0x
0x01 I
i2cset -y ${I2C_bus}${I2C_ADDR}0xbd 0xc8 0x00 I
i2cset -y ${I2C_bus}${I2C_ADDR}0x05 0x00
i2cset -y ${I2C_BUS}${I2C_ADDR}0x52 0x07 

谢谢、  
Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    欢迎回来参加论坛。

    这看起来是正确的。 基于此帖子和您的另一篇帖子、我假设您没有看到您的视频在 DLPC3433系统上以预期的850x480分辨率被馈送。 是这样吗?

    此致、

    奥斯汀

x 出现错误。请重试或与管理员联系。