你(们)好:
我们将 DLPC230S-Q1用于投影仪设计。 如 DLPC230S-Q1的数据表所示、其中包含一个内部端接

但是、当我们测试波形时、我们在那里发现了一个波形反射。
我们是否需要任何配置来打开内部端接?
此外、我们还在 DLPC230S-Q1的 IBIS 模型中找到了内部终端选项
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好:
我们将 DLPC230S-Q1用于投影仪设计。 如 DLPC230S-Q1的数据表所示、其中包含一个内部端接

但是、当我们测试波形时、我们在那里发现了一个波形反射。
我们是否需要任何配置来打开内部端接?
此外、我们还在 DLPC230S-Q1的 IBIS 模型中找到了内部终端选项
您好 Zhangyi、
DLPC230具有一个默认的~100欧姆电阻器、用于 OpenLDI 接口、如您所述。
您无需配置电阻器、因为它是默认值。
我是否可以问您在任何机会进行测量时看到了什么类型的反射? 我还想退一步、询问您是如何测量信号的。 是使用接地引线还是使用 Tip & Barrel 方法(AKA 回形针)? 可能是差分探头?
如果使用了接地夹、则最好采用上面列出的其他两种方法、因为接地夹会产生导致振铃的大电感环路。 探针也可能具有电阻。 对于这种情况、建议您使用电阻极小的探针、如果尚未这样做。
下面是由接地线夹形成的大型接地环路的示例:

以及具有小得多环路的 Tip & Barrel 方法示例:

如果您没有其中一个可用的开关帽、您实际上可以在取下开关帽后将导线紧密缠绕在探头尖端、如下所示:

此致、
Michael Ly
您好 Zhangyi、
如果您看一下所发送图片中的注释(4)、就会发现 OpenLDI 接口上的展频仅是模拟的、而不是测试的。 这意味着我们无法保证它能够与 OpenLDI 接口配合使用。
另一个注意事项是、数据表显示 TI 已在最大35kHz 的频率下测试了扩频调制、并在最大65kHz 的频率下进行了仿真。 第6.13节对此进行了说明。 很抱歉、如果您询问 OpenLDI 时、本节不适用于您。
此致、
Michael Ly