This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC230S-Q1:如何终止 OpenLDI 连接

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC230S-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1172989/dlpc230s-q1-how-to-terminate-openldi-connections

器件型号:DLPC230S-Q1

你(们)好:

   我们将 DLPC230S-Q1用于投影仪设计。 如 DLPC230S-Q1的数据表所示、其中包含一个内部端接

但是、当我们测试波形时、我们在那里发现了一个波形反射。

我们是否需要任何配置来打开内部端接?

此外、我们还在 DLPC230S-Q1的 IBIS 模型中找到了内部终端选项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhangyi、

    感谢您使用我们的论坛! 请让我和我的团队在接下来的两天内研究这个问题。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhangyi、

    DLPC230具有一个默认的~100欧姆电阻器、用于 OpenLDI 接口、如您所述。

    您无需配置电阻器、因为它是默认值。

    我是否可以问您在任何机会进行测量时看到了什么类型的反射? 我还想退一步、询问您是如何测量信号的。 是使用接地引线还是使用 Tip & Barrel 方法(AKA 回形针)? 可能是差分探头?

    如果使用了接地夹、则最好采用上面列出的其他两种方法、因为接地夹会产生导致振铃的大电感环路。 探针也可能具有电阻。 对于这种情况、建议您使用电阻极小的探针、如果尚未这样做。

    下面是由接地线夹形成的大型接地环路的示例:

    以及具有小得多环路的 Tip & Barrel 方法示例:

    如果您没有其中一个可用的开关帽、您实际上可以在取下开关帽后将导线紧密缠绕在探头尖端、如下所示:

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Micheal  

      我们使用差分探头来测试波形。

      我们发现 OpenLDI,的 DLPC230输入表明它支持扩 频、   

    这是否意味着它可以通过展频支持 PCLK? 或者它有一个软件选项来打开   DLPC230上的展频选项  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhangyi、

    如果您看一下所发送图片中的注释(4)、就会发现 OpenLDI 接口上的展频仅是模拟的、而不是测试的。 这意味着我们无法保证它能够与 OpenLDI 接口配合使用。

    另一个注意事项是、数据表显示 TI 已在最大35kHz 的频率下测试了扩频调制、并在最大65kHz 的频率下进行了仿真。 第6.13节对此进行了说明。 很抱歉、如果您询问 OpenLDI 时、本节不适用于您。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael  

      我们在 DLC230 IBIS 模型,ODT =1和 ODT=0中得到2个模型、使用您所说的 DLPC230的默认配置、  其中有一个默认的~100 Ω 电阻器、我们应该选择哪一个模型、ODT=1或 ODT=0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhangyi、

    我很抱歉,我们中的许多人今天正从国假日回来。

    至于您的问题、我将需要咨询控制器团队、看看他们是否可以帮助我解决这个问题。 请给我另外1-3天的时间、以便就此再次与您联系。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张义、

    以下是已确认的设置:

    "fxlvrx020hhh0l-odt0-rx: 禁用100 Ω 内部终端

    fxlvrx020hhhh0l-odt1-rx: 启用100 Ω 内部终端

     

    我们现在已确认设置。

     

    使用 ODT1进行仿真。"