This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3010LC:将参数保存为 DLP3010LC 的解决方案、并设置最小 LED 电流和黑色闪屏

Guru**** 661510 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3478, DLP3010LC, DLPA2005, DLP3010EVM-LC
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1172435/dlp3010lc-saving-parameters-as-a-solution-for-dlp3010lc-and-setting-minimal-led-current-and-black-splash-screen

器件型号:DLP3010LC
主题中讨论的其他器件:DLPC3478DLPA2005DLP3010EVM-LC

您好!  

在我们的 SL 应用中、我们将针对3D 扫描设备将 LC3000替换为 LC3010。  LC3010的控制与 LC3000的控制有很大不同。 以下是我们面临的初始问题:  

我们如何以最小 LED 电流启动 DLP? 在高级设置中设置 RGB LED 电流最大值似乎不会限制当前显示范围,并且在下电上电后不会粘滞。

2.如何在下电上电后将投影仪默认为以黑色(或其他)启动界面开始?

3.我们如何保存所有设置(即解决方案),以便在通电时这些设置将与我们配置的一样?  

谢谢、


CEM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cem:

    欢迎回来参加 E2E 论坛,感谢您关注 DLPRegistered技术!

    您能否确认是否要将 DLP3000 DMD 替换为 DLP3010LC DMD? 或者、您是否正在尝试将 DLP3010EVM-LC (DLP3010LC DMD + DLPC3478 + DLPA2005)用于您的应用?

    对于这三个有关如何设置 DLP3010LC 启动设置的问题、 DLPDLC-GUI 中提供了编辑固件工具 、使用户能够自定义默认 闪存映像。 有关详细信息、请参阅 DLP 显示和光控制 EVM GUI 工具用户指南的第4.4.3节。  

    但是、我们在当前发布的 GUI 中遇到了编辑固件工具的一些问题。 我们正在解决这些问题。  

    此外、我要提到的是、DLP3000芯片组及其 EVM 已经停产。 我们不建议在此平台上进行任何新的开发。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lori、

               感谢您的及时响应。

                我们使用的是评估模块 DLP3010EVM-LC (DLP3010LC DMD + DLPC3478 + DLPA2005)。 是的、我们正在尝试将 LC3010EVM 适应我们的产品、因为 LC3000已进入使用寿命。  我们将尝试使用 DLPDLC-GUI 创建黑色闪屏。 谢谢你。

                在 LC3000EVM 中、我们可以将整个配置另存为"解决方案"、以便在启动时从配置设置开始、此外、我们还可以将其固件另存为 bin 文件、以使用这些设置配置新单元。 但在这个新版本的 LC3010EVM 中、每次我们为其加电时、我们必须在执行任何测试之前将 LED 设置降低到最小值(我们所需的亮度水平)。 它们在配置后不会保存。 我们还希望从黑色闪屏开始、最低 LED 设置、我们的自定义图形以及在加电时要加载的任何其他配置参数、同样、我们能够将此配置加载到我们将使用的任何新单元中。   

               我们还需要一些帮助来创建特定图形并将其上载到单元的内存中,以及通过摄像机触发或在投影图形时触发摄像机。 我们是否可以为这些问题安排快速缩放会话? 简短介绍将加快我们的发现过程。

                  此致、

     CEM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cem:

    我建议   您首先阅读 DLP 显示和光控制 EVM GUI 工具用户指南、并熟悉 GUI 工具。 如前所述、 GUI 中有一个编辑固件工具、允许用户自定义默认闪存映像、例如启动映像、启动 LED 电流、模式数据文件等 完成所有配置参数后、GUI 将生成新的闪存映像。 您可以使用新的闪存映像重新刷写 EVM、所有自定义设置将在加电时显示。  

    但是、我们在当前发布的 GUI 中遇到了编辑固件工具的一些问题。 我们正在解决这些问题。 在我们解决 GUI 问题后、我们可以更新此帖子、从而解决您的问题。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lori、

          我们阅读了该手册。 但是、我们遇到的许多事情都与手册不符。  

           我们的 LC3010EVM 固件版本为8.0.0。 (是的、我们更新了它)。

           下面是我们遇到的问题:

    1. 我们在 IntelliBright 选项卡(图片2)和编辑配置设置(图片3)中将 LED 电流从默认值(1495mA、请参阅图片1)设置为126mA。 然后保存图像。 加载这个、希望我们在这个阶段得到我们设置的值。
    2. 但是、重新启动 LC3010后、它们都是默认值(图1)。 因此、Start LED 电流不会保存在图像中。
    3. 我们以1x1280像素分辨率保存5+6个图形(图4)。
    4. 但在文本步骤设置模式中、它们报告为5+5 (图片5)。 此行为与手动 DLPU074A 相同。 图9显示了3+8图形、但图10显示缺少2个图形:3+6!
    5. 我们也遇到了图形计时方面的问题。 它们似乎与投影的图案不相关(图6)。
    6. 我们创建了一个黑色的闪屏和另一个带有图片的闪屏,并将其保存在“编辑配置”部分。 并将该图像加载到单元中。 但当我们启动它时、第一个闪屏是黑色和白色的校验图像和我们的图片。 已校验模式来自哪里?

          过去、我们可以通过电话和在线会议获得帮助、支持工程师可以在这些会议上看到问题、从而有效地帮助我们。 您能不能以这种方式让我们不会浪费您的时间?

          此致、

    CEM

    1

    2.

    3.

    4.

    5.

     

    6.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cem:

    在编辑 FW 时、GUI 存在一些错误。 我们目前正在努力解决这些问题。

    团队还必须研究模式集行为。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    John