主题中讨论的其他器件:DLPC3478、 DLPA2005、 DLP3010EVM-LC
您好!
在我们的 SL 应用中、我们将针对3D 扫描设备将 LC3000替换为 LC3010。 LC3010的控制与 LC3000的控制有很大不同。 以下是我们面临的初始问题:
我们如何以最小 LED 电流启动 DLP? 在高级设置中设置 RGB LED 电流最大值似乎不会限制当前显示范围,并且在下电上电后不会粘滞。
2.如何在下电上电后将投影仪默认为以黑色(或其他)启动界面开始?
3.我们如何保存所有设置(即解决方案),以便在通电时这些设置将与我们配置的一样?
谢谢、
CEM