器件型号:DLPD4X00KIT
您好!
尽管所有镜片都处于打开或关闭状态、但我始终具有平面状态光的反射。
我是否可以询问可能出现的问题?
当镜片处于打开或关闭状态(驻车状态中无镜片)时、我预计平面状态灯为零。
谢谢、
强
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:DLPD4X00KIT
您好!
尽管所有镜片都处于打开或关闭状态、但我始终具有平面状态光的反射。
我是否可以询问可能出现的问题?
当镜片处于打开或关闭状态(驻车状态中无镜片)时、我预计平面状态灯为零。
谢谢、
强
您好、Qiang、
您尝试使用什么 DMD? 如果您使用的是 VIS 部件、您将在365时从窗口中获得相当明亮的镜面平面状态反射。 一
VIS 部件在365 nm 的光通量中有两个步骤。 第一次穿过玻璃时、光的反射率将约为25%(平坦状态)、然后剩余的75%将在镜片上丢失一些光(铝反射率约为7%、填充系数和散射损耗更多)。
让我们慷慨大方、假设80%的反射来自"开启"状态微镜。 然后、在窗口中、该光又损失了25%。
这使得光通透的位置为(0.75 * 0.80 * 0.75)=~0.45 (即大约45%)。 这将使镜面反射比通过 DMD 的光亮1/2多一点。
此处提供 了 DLP DMD 窗口波长透射注意事项的有用链接(修订版 D)、供参考
如果您使用的是 UV DMD、则其他问题也是错误的。
Fizix