This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPD4X00KIT:驻车状态镜的反射

Guru**** 2752605 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/758046/dlpd4x00kit-reflection-from-parked-state-mirrors

器件型号:DLPD4X00KIT

您好!

尽管所有镜片都处于打开或关闭状态、但我始终具有平面状态光的反射。

我是否可以询问可能出现的问题?  

当镜片处于打开或关闭状态(驻车状态中无镜片)时、我预计平面状态灯为零。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qiang、

    欢迎来到 TI E2E 社区的 DLP 部分。 平面状态指示灯将始终存在。 从开/关到关/开始终有一段开关时间。

    即使镜片未切换、平面状态光也会由窗涂层造成。

    您需要选择照明角度和投影透镜 F#、以防止平面状态光进入投影透镜。

    -YKC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、YKC:
    感谢您的快速响应。

    在我的测试用例中、镜片未切换。 平面状态灯非常强、方向如上图所示。
    我认为这可能不是来自窗口涂层、因为窗口反射应该仅为4%左右。

    入射角是否与建议的24度稍微偏离一点是否重要?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Qiang、

    是事件角度很重要
    请对齐入射角和投影透镜 F#、以防止平面状态光进入投影透镜。

    -YKC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、YKC:

    实际上、在我的案例中、平面状态光不会进入投影透镜。
    我只是对强白光状态灯感到困惑、尽管没有镜子处于平坦状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能解释一下您的光学设置吗? 它的角是否亮起?

    -YKC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它是角落照明。

    我使用了准直 LED 作为光源。 并且 可以清楚地看到分离的导通状态指示灯、平缓状态指示灯和关断状态指示灯。

    我遇到的问题是、平板状态灯太强、几乎与所有后视镜都处于 驻车状态(浮动)时一样强。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    什么是 LED 源展度?
    LED 源展度必须<= DMD 展度

    -YKC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、yl、

    我不确定我的 LED 光源的蚀刻度。 准直光学器件的 f/#约为0.8。
    但是、由于在我的情况下可以分离开/关/平坦状态光、因此数字光圈可能不是问题所在。 我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    由于您在平坦状态下看到良好的强度、即使镜片固定在打开/关闭状态下(镜片没有连续变化?) 这意味着
    开/关/平坦状态不分开。
    我必须咨询光学专家。 专家正在度假。 请期待延迟。 我希望在1月2日再次与您进行讨论。

    您是否在使用 TI 设计合作伙伴提供的光学器件并设计您自己的光学器件?
    如果使用第三方、您可以咨询他们有关 etendue 和其他详细信息的信息。

    -YKC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Qiang、

    首先、让我问一下您尝试使用的波长是多少?

    Fizix
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fizix、

    我正在尝试在紫外线范围内工作,大约为365纳米。

    实际上、我意识到开/关/驻车状态指示灯之间的分离不是很好。 因为光源准直不是很好。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qiang、

    您尝试使用什么 DMD?  如果您使用的是 VIS 部件、您将在365时从窗口中获得相当明亮的镜面平面状态反射。  一

    VIS 部件在365 nm 的光通量中有两个步骤。  第一次穿过玻璃时、光的反射率将约为25%(平坦状态)、然后剩余的75%将在镜片上丢失一些光(铝反射率约为7%、填充系数和散射损耗更多)。   

    让我们慷慨大方、假设80%的反射来自"开启"状态微镜。  然后、在窗口中、该光又损失了25%。

    这使得光通透的位置为(0.75 * 0.80 * 0.75)=~0.45 (即大约45%)。  这将使镜面反射比通过 DMD 的光亮1/2多一点。

    此处提供 了 DLP DMD 窗口波长透射注意事项的有用链接(修订版 D)、供参考

    如果您使用的是 UV DMD、则其他问题也是错误的。

    Fizix