This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC900REF-SW:安装帮助

Guru**** 661510 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC900REF-SW
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1178687/dlpc900ref-sw-installation-help

器件型号:DLPC900REF-SW

大家好、

客户有一些问题

1) 1) 我正在下载 DLPC900REF-SW 固件和软件包、以控制我拥有的光源引擎。 我想知道系统对此有何要求、因为它可以下载、但无法打开

我可以在其他计算机上打开它、但我的笔记本电脑无法运行此应用程序

我有一台64位 Windows 10 Lenovo 笔记本电脑、它采用 i5处理器

2) 2)我想补充的是、我在系统上运行了一个依赖项检测程序、结果表明可能存在导致此问题的.dll 问题、但我不知道如何解决此问题、也不知道原因是什么。 无法找到几百个.dll 文件、例如 API-MS-WIN-DWMAP-L1-0.dll

3) 3)另一个相关问题与同一软件有关。 我已经下载了软件并在其他几台计算机上工作、但是在其中的几台计算机上、GUI 的布局非常精简、使字和按钮重叠并隐藏一半
[11:25] Cameron Darkes-Burkey:当我放大窗口时、它也不会自动调整大小

请帮帮我。

谢谢、此致、

交汇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jiahui,

    如果您执行与其他设备相同的安装步骤、我不知道为什么 TI.com 上的软件包中缺少文件。 请确保您没有使用限制性的公司防火墙、某些防火墙可能会阻止文件。

    如果您可以加载一个压缩文件夹、该文件夹已知可保存所有文档并将其放入您的笔记本电脑中、这可能是一种权变措施。

    我将请团队的另一位成员就要求(1)和 GUI 问题(3)发表意见。

    最棒的

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jiahui,

    除了 Aarons 建议。  请打开 Windows 命令提示符并键入 winver。  您应该得到一个如下所示的框:

       

    遗憾的是、Windows 10与以前的版本不同、它每隔一年就会更新一次。  较新的初始安装并不总是包含以前版本中包含的 Microsoft 文件。

    这可能有助于发现问题。

    是否尝试卸载并重新安装?  您列出的项目听起来像是 Microsoft 组件。

    关于第二个问题、请参阅 EVM 用户指南 DLPU101B 和 DLPU102B。  在这两个文档中、如果文本未正确显示、第23页上都有说明。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新系统上的典型修复  

    (1)卸载 DLPC900REF-SW

    (2)安装 x86版本的 Visual Studio 2010 (VC++ 10.0) SP1

    (3)重新安装 DLPC900REF-SW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaihui、您好!

    请告诉我们 Carey 的建议是否适合您。  这将对我们有所帮助

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fizix,Carey,

    客户的问题仍未解决。

    他说:

    答案很简短、我还没有让它工作。 我现在尝试卸载并重新安装了大约30次、其间执行了不同的步骤。 我复制了运行该软件的另一台计算机的32位和64位系统中的所有.dll 文件、但该系统不能正常工作。 我尝试了恢复出厂设置计算机、但该操作不起作用。 我还安装并重新安装了32位和64位 Microsoft Visual C++可再发行版本的多个版本。 似乎什么都不起作用。 错误消息也没有改变。

    可以 继续提供帮助吗?

    谢谢、此致、

    交汇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jiahui,

    请打开命令提示符或从搜索提示符中打开并运行 winver。  请在此处发布结果。

    您安装的 Windows 不可能不完整或有某种程度的损坏。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fizix、

    客户表示

    我有 Windows 10版本21H2 (OS 版本19044.2251)

    这恰好是与我的桌面版本相同的版本、并且可以正常运行软件

    还有其他可能性吗?

    谢谢、此致、

    交汇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiahui、

    遗憾的是、复制 dll 文件通常不起作用。  大多数都必须在系统中注册。

    该文件适用于我的系统、以下是它具有的 MS Visual C++可再分发文件:

    我知道安装程序不需要所有这些操作、但您可以将其与系统中"控制面板\Programs\Programs and Features"下的内容进行比较

    您表示已对计算机执行了"出厂重置"。  您能告诉我这款笔记本电脑需要什么吗?

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fizix、

    感谢您的回复、很抱歉耽误您的时间。

    客户表示

    大家好、我浏览了您的 MS Visual C++可再发行产品列表、我的列表几乎完全相同。 我拥有相同的日期以及 x86和 x64版本,但我没有完全相同的版本。 我尝试下载其中的一些、但我无法从信誉良好的来源找到其他一些。 关于恢复出厂设置、我基本上通过让计算机从其中删除所有程序、文档和应用程序并重新安装窗口来重置计算机。 我仍然无法使软件正常工作。

    我很高兴让您远程访问我的计算机、并尝试自行修复、如果这样做比这更容易

    您能否继续支持?

    谢谢、此致、

    交汇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiahui、

    很抱歉、我们没有设置远程访问和故障排除。  客户是否能够移除当前硬盘并安装另一个硬盘、以便他们可以暂时全新安装 Windows。  它们不必激活、但可以运行30天评估、以查看全新安装是否允许软件正常工作。

    除此之外、我没有任何其他我知道要执行的故障排除步骤。  很抱歉您遇到问题。

    Fizix