大家好、
客户有一些问题
1) 1) 我正在下载 DLPC900REF-SW 固件和软件包、以控制我拥有的光源引擎。 我想知道系统对此有何要求、因为它可以下载、但无法打开
我可以在其他计算机上打开它、但我的笔记本电脑无法运行此应用程序
我有一台64位 Windows 10 Lenovo 笔记本电脑、它采用 i5处理器
2) 2)我想补充的是、我在系统上运行了一个依赖项检测程序、结果表明可能存在导致此问题的.dll 问题、但我不知道如何解决此问题、也不知道原因是什么。 无法找到几百个.dll 文件、例如 API-MS-WIN-DWMAP-L1-0.dll
3) 3)另一个相关问题与同一软件有关。 我已经下载了软件并在其他几台计算机上工作、但是在其中的几台计算机上、GUI 的布局非常精简、使字和按钮重叠并隐藏一半
[11:25] Cameron Darkes-Burkey:当我放大窗口时、它也不会自动调整大小
请帮帮我。
谢谢、此致、
交汇