This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR4710EVM-G2:定制 PCB 问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA3005, DLPC3439, DLPDLCR4710EVM-G2, TIDA-01226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/750987/dlpdlcr4710evm-g2-custom-pcb-questions

器件型号:DLPDLCR4710EVM-G2
主题中讨论的其他器件:DLPA3005DLPC3439TIDA-01226

尊敬的所有人:

我们正在根据  DLPDLCR4710EVM-G2 演示制作自己的 DLP 投影仪。 我有一些问题:

1-设计有问题! DLPA3005 PWR2_SWITCH 和 PWR2_GND 引脚已交换! 这个错误是否会导致 PWR4_OUT 引脚上的额外电压输出(即使 DLPA3005未被启用、PWR4_VIN 只输入5V)?  

2 -器件通电时、PWR4_OUT 为4.7V。 该电源用作 DLPC3439 VINTF (最大应为3.6V)! 这是否会损坏 DLPC3439的 GPIO 端口?  

3-是否有关于如何首次启动  DLPDLCR4710EVM-G2 PCB 的指南? 我的意思是在打开 PCB 之前首先要做什么? (编程)

我们非常感谢您的任何帮助  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    1. 如果 PWR2_SWITCH 和 PWR2_GND 引脚意外切换、您将无法获得通常为1.8V 的 PWR2_OUT 来为 DMD 和 DLPC 供电。 我认为它不会直接影响 PWR4_OUT、但可能存在其他器件问题、因为内部 Vin 会对地短路。  
    2. 是的、这可能会损坏 DLPC3439、因为绝对最大额定值为3.60V。 除了滤波电容器之外、PWR4_OUT 上还有其他电路吗? PWR4_VIN 的值是多少?
    3. 您是否使用预装了闪存的光学引擎? 如果是、则应已安装所需的固件。 否则、您应首先使用 www.ti.com/.../DLPDLCR4710EVM-G2上的固件将固件刷写到闪存器件中

    谢谢、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyle、

    感谢您的回答

    1. 如果 PWR2_SWITCH 和 PWR2_GND 引脚意外切换、您将无法获得通常为1.8V 的 PWR2_OUT 来为 DMD 和 DLPC 供电。 我认为它不会直接影响 PWR4_OUT、但可能存在其他器件问题、因为内部 Vin 会对地短路。  您可以更正、我假定 PWR2_OUT 始终为0V、因为 PROJ_ON 引脚不是高电平。 我仍然在 PWR4_OUT 引脚上获得4.7V 电压!!!
    2. 是的、这可能会损坏  DLPC3439 、因为绝对最大额定值为3.60V。 除了滤波电容器之外、PWR4_OUT 上还有其他电路吗?  PWR4_OUT 引脚连接到滤波电容、然后连接一个0欧姆电阻、为 DLPC3439提供 VCC_INTF 以及其他一些器 件(24MHz 振荡器、TXS0102Q 的输出电压 VCCA 和 DLPC 的 IIC1的一些上拉电阻)的 VCC。 与 DLPDLCR4710EVM-G2相比、我们没有发生太大的变化 !  
    3. PWR4_VIN 的值是多少?  我测量了该引脚的5V 输入  
    4. 您是否使用预装了闪存的光学引擎? 如果是、则应已安装所需的固件。 否则,您应首先使用 www.ti.com/.../DLPDLCR4710EVM-G2上的固件将固件刷写到您的闪存设备上 。没有。我们使用的是定制的光学引擎,我们将使用板载闪存! 我假设除了闪存固件和对 MSP430进行编程、配置 CY7C65215并对 EDID 存储器进行编程之外,启动定制的 PCB 还不需要其他任何东西?

     

    另一个信息:DLPC3439未收到任何其它电源! 仅提供了 VCC_INTF 上的4.6V 电压。 这会对 DLPC3439的 I/O 接口造成任何损坏吗?

     

    谢谢你

    重新分级

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahmed、

    我建议找到解决第一个问题的方法。 它还不知道它可能会导致什么其他问题。 您是否计划使用新的电路板旋转来纠正此问题? 我可能会对下一个修订进行审查。

    此外、您的系统电源在电压为5V 时听起来有点低。 您的 VLED 值是多少? 请注意、LED 值不能大于 Vin 的85%。

    否则、听起来您对其他所有内容的配置都在正确的轨道上。

    最后、我不知道 VCC_INTF 上的损坏阈值在未施加输入功率的情况下发生了任何变化。 如果仅短暂施加电压、控制器可能仍能工作;但是、我无法肯定地说、4.6V 高于它的合格电压。

    谢谢、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyle、

    感谢您的回答。

    我建议找到解决第一个问题的方法。 它还不知道它可能会导致什么其他问题。 您是否计划使用新的电路板旋转来纠正此问题? 我可能会对下一个修订进行审查。

    我们计划修复当前电路板、并尝试查看其受到的影响、并测试所有其他组件。 同时、我将查看设计文件、并将在下周私下向您发送原理图、以便进行可能的审查。 非常感谢您的帮助。  

    此外、您的系统电源在电压为5V 时听起来有点低。 您的 VLED 值是多少? 请注意、LED 值不能大于 Vin 的85%。

    4.6V 是 DLPA3005 (PWR4_OUT)的输出! 5V LDO 的输出为4.95V

    我假设 Vled 是 LED_阳 极电压? 我们使用的方法与 DLPDLCR4710EVM-G2相同


    否则、听起来您对其他所有内容的配置都在正确的轨道上。  

    最后、我不知道 VCC_INTF 上的损坏阈值在未施加输入功率的情况下发生了任何变化。 如果仅短暂施加电压、控制器可能仍能工作;但是、我无法肯定地说、4.6V 高于它的合格电压。  

    我将在我完成新原理图的审阅后立即返回给您。

     

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyle、

    我完成了新旋转的原理图编辑。 请您为我评论一下吗?

    谢谢你  

    此致  

    e2e.ti.com/.../PCB_5F00_DLP_5F00_Projector.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kyle:
    对新原理图有任何反馈? 感谢您的任何帮助

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahmed、

    我很抱歉耽误你的时间。 我计划明天开始查看原理图、并在本周结束前分享反馈。

    谢谢、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    我主要关注电路的 DLPA 部分、并对其余部分进行了抽查。 如果您特别担心其他问题、请告诉我。 我的意见如下。

    • 我不确定您的 DLPA3005_LEDDriver.SchDoc 原理图是指什么,因为 DLPA3005没有其中的一些引脚(如 GPIO)
    • 请仔细检查您的 SPI 连接。 我不能完全确定您是如何连接它们的。 SPI0应连接到主器件和从器件的相应闪存器件。 主器件的 SPI1应连接到 DLPA3005
    • 您将标称使用什么输出电流? 我们的 EVM 的 LED_阳 极上有4x22uF
    • 为什么闪存有“将此更改为 DNP 进行编程”的注释? 您是否在电路外部对闪存进行编程?

    谢谢、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyle、

    感谢你的答复

    我单独回答了每个问题(红色)

    [引用用户="Kyle Rakos"]

    您好、Ahmed、

    我主要关注电路的 DLPA 部分、并对其余部分进行了抽查。 如果您特别担心其他问题、请告诉我。 我的意见如下。

    • 我不确定您的原理图 DLPA3005_LEDDriver.SchDoc是指什么 ,因为 DLPA3005没有其中的一些引脚(如 GPIO)

      此原理图是包含 DLPA3005控制部分的器件。   TIDA-01226 DLPDLCR4710EVM-G2中 DLPA3005 LED 驱动器原理图的上部。

      为便于阅读、我将这两个器件(DLPA3005_LEDDriver.SchDoc 和 DLPA3005_PWR.SchDoc)分开了。 引脚(主要是端口名称)是 MSP430 DLPC3439和 DLPA3005之间的连接  

      我注意到、生成的 PDF 破坏了原理图的顺序、因此您必须使用书签树来获得更好的想法。

    • 请仔细检查您的 SPI 连接。 我不能完全确定您是如何连接它们的。 SPI0应连接到主器件和从器件的相应闪存器件。 主器件的 SPI1应连接到 DLPA3005

      这正是我所做的。

      检查(DLPC3439_M&S 配置 SchDoc)以验证 SPI0用于第一 个闪存、而 S_SPI0用于第二个闪存。

      在 DLPC3439_GPIO_SchDoc 中、您可以检查连接到 DLPA3005的 SPI1所使用的 GPIO 0至4引脚(主器件)

    • 您将标称使用什么输出电流? 我们的 EVM 的 LED_阳 极上有4x22uF

      我们将使用 OSRAM OSTAR LED (LE B Q8WP) 作为光学引擎。 它们需要最大5000mA 的电流(8安培脉冲电流)

      在 EVM 中、未放置4个22uF 中的2个(我假设使用2个5A 电流是安全的)


    • 为什么闪存有“将此更改为 DNP 进行编程”的注释? 您是否在电路外部对闪存进行编程?

    我们计划在第一次运行时制造100个投影仪、因此我认为、由于我们的设计中移除了 SPI 连接器(EVM 中的 J21)器件、因此最好在外部对闪存进行编程  

    谢谢、

    Kyle

    [/报价]

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahmed、

    总的来说听起来不错。 如果您有空间、我建议为 Vled 上的电容器添加一个或两个额外的占位符(以防您发现以后需要它们)。 如果做得太困难、那么不用担心、您可能会觉得还不错。 此外、您的编程声音技术听起来不错、我只是想让您知道、电路编程也是可行的。

    在您制造这些电路板时、请随时发表另一篇文章、让我们知道电路板的工作原理!

    谢谢、
    Kyle