主题中讨论的其他器件:DLPA3005、 DLPC3439、 TIDA-01226
尊敬的所有人:
我们正在根据 DLPDLCR4710EVM-G2 演示制作自己的 DLP 投影仪。 我有一些问题:
1-设计有问题! DLPA3005 PWR2_SWITCH 和 PWR2_GND 引脚已交换! 这个错误是否会导致 PWR4_OUT 引脚上的额外电压输出(即使 DLPA3005未被启用、PWR4_VIN 只输入5V)?
2 -器件通电时、PWR4_OUT 为4.7V。 该电源用作 DLPC3439 VINTF (最大应为3.6V)! 这是否会损坏 DLPC3439的 GPIO 端口?
3-是否有关于如何首次启动 DLPDLCR4710EVM-G2 PCB 的指南? 我的意思是在打开 PCB 之前首先要做什么? (编程)
我们非常感谢您的任何帮助
此致