This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC4422:采用 TI DLP®︎技术/ DDP4422 IIC 的4K 超高清高亮度显示参考设计

Guru**** 1956055 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP660TE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/749145/dlpc4422-4k-uhd-high-brightness-display-reference-design-using-ti-dlp-technology-ddp4422-iic

器件型号:DLPC4422
主题中讨论的其他器件:DLP660TE

您好 TI

硬件平台:采用 TI DLPRegistered技术的4K 超高清高亮度显示参考设计

http://www.ti.com/product/DLPC4422/toolssoftware 

固件版本:DLP660TE_Chipset_Firmware_v8.1,从 http://www.ti.com/lit/zip/tidcd51a 下载  

当前实现的功能:
1、DLPC4422 GUI 1.0 + USB +器件 = OK,设置和获取

当前遇到的问题

1、DLPC4422 GUI 1.0 + DeVaSys +器件=错误,设置或获取

2、DeVaSys 器件连接 UHD PCB 板 J10 \ J12 \ J13、但 结果相同。,误差!!!

3、我可以确认。  DeVaSys 器件正常,EDID 可由其编程

4、 iic0 iic1 iic2, 我怀疑它们都在从模式下工作。

1、DLPC4422软件编程人员指南,没有关于使用哪种 IIC 接口的说明

我假设8.1版固件不支持 IIC 从站控制

现在,我需要实现的功能是通过 STM32控制器的 IIC 接口控制 DLPC4422。

 

请 TI 确定固件是否有问题

 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 DLP 论坛。

    我在我们的 EVM 板上测试了 TI.com 上提供的软件、与 I2C 通信时没有任何问题。

    以下是我为测试 I2C 通信而采取的以下步骤。

    1.使用 USB 通信来刷写给定的映像文件

    2.通过观察 DMD 上是否显示启动图像,验证系统是否已正确刷新

    然后将通信首选项切换到 DeVaSys

    完成这些步骤后、我能够成功地与 I2C 通信。

    下图 显示了 DeVaSys 板的配置和 I2C 端口的接线。 我的 DeVaSys 连接到 I2C0 (J13)。


    由于我能够使用 I2C 与电路板通信、因此固件不是问题所在。 请重新检查您的 DeVaSys 硬件和设置。

    此致、

    奥斯卡

x 出现错误。请重试或与管理员联系。