我们一直看到这一罕见的问题、即 DLPC3439上电后、向其发送图像、然后图像被跳转。 此图像:
投影时、看起来像:
处于此状态时发送的每个图像都将以类似的方式进行跳线。 我认为 DLPC 此时性能不佳、因为我尝试将输入源设置为测试图像、而不是外部视频、以查看问题是否仍然存在。 测试图像没有像以前的图像那样发生跳转、但当我将输入源设置回外部视频时、投影的图像也不再发生跳转。
看起来 DLPC 处于一个奇怪的状态、改变输入源会将其复位。
是否仍有通过查询 DLPC 来检测此情况? 或者、我们是否可以采取任何措施来避免此问题?