This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3439:加电后出现罕见的图像干扰

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3439

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/703992/dlpc3439-rare-image-glitch-after-power-up

器件型号:DLPC3439

我们一直看到这一罕见的问题、即 DLPC3439上电后、向其发送图像、然后图像被跳转。 此图像:

投影时、看起来像:

处于此状态时发送的每个图像都将以类似的方式进行跳线。 我认为 DLPC 此时性能不佳、因为我尝试将输入源设置为测试图像、而不是外部视频、以查看问题是否仍然存在。 测试图像没有像以前的图像那样发生跳转、但当我将输入源设置回外部视频时、投影的图像也不再发生跳转。

看起来 DLPC 处于一个奇怪的状态、改变输入源会将其复位。

是否仍有通过查询 DLPC 来检测此情况? 或者、我们是否可以采取任何措施来避免此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Heather、

    感谢您提供的图片。 我有几个后续问题:

    您运行的是什么系统软件版本? 此外、图像发送到 DLPC 时的分辨率是多少?

    此致、
    Philippe Dollo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我了解读取系统软件版本命令的结果、版本为1.3.2。 图像尺寸为1920x1080。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Heather、

    您可能对发送到系统的外部视频数据有疑问。 您是否尝试将上面的图像设置为启动界面以查看其是否正确显示? 如果是,则问题可能是系统的外部视频接口。 您可能需要验证外部视频接口的连接是否正常、以及您使用的视频时序规格是否良好。 如果您想让我看看、请分享一下。

    此致、
    Philippe Dollo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如我在原始帖子中所述、来自外部源的图像已跳转、当我切换到测试模式时、图像不再跳转、但当我切换回外部源时、图像仍然没有跳转。 我所做的就是开关源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Heather、

    您能否共享您的系统原理图?

    此致、
    Philippe Dolllo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Heather、

    您的系统是否仍然遇到问题? 如果是、请分享您的系统原理图。 如果没有、我将暂时将此线程标记为已解析。

    非常感谢!

    此致、
    Philippe Dollo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们无法共享原理图。
    当投影仪通电时、这个问题很少发生、我想知道是否有方法可以在用户不知道的情况下检测和纠正它。
    更改输入源会导致问题消失、但我想知道 DLPC 是否以奇怪的状态加电、或者这是否是随着源本身的变化而发生的。 如果是上电问题、我并不反对在所有设备上电后通知投影仪切换到使用测试模式并返回到外部源。 我担心问题实际上可能在于将输入源本身设置为在上电后初始设置源的逻辑、因此我无法排除。 我只需要对这一点有一些了解、这样我就可以了解接下来的步骤。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Heather、

    该芯片组实际上具有用于此类目的的幕布功能。 如果要暂时隐藏图像、您可以在切换显示模式时启用幕布、并在安全的情况下重新启用幕布。 软件编程人员指南(第32页)详细介绍了此命令:

    http://www.ti.com/lit/ug/dlpu020c/dlpu020c.pdf

    默认情况下,您在以外部视频模式启动系统的同时还同时发送并行图像数据吗? 您的特定前端启动配置可能会导致数据不正确地发送到 DLPC。 在这种情况下、使用幕布启动系统是一种简单的解决方案。

    此致、

    Philippe Dollo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论打开投影仪、都将发送视频数据。 因此、如果这有可能导致问题、那么这可能是正在发生的情况。

    那么、我们应该做的是从内部图像源之一开始? 这就是我最初考虑的做法、因为我注意到开关源似乎可以解决问题、但我担心设置源可能是导致问题的原因、因为我不知道问题的根源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Heather、
    如果您仍需要有关此问题的帮助、请告知我们。 我将暂时关闭此主题。
    此致、
    Vivek