This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们一直看到这一罕见的问题、即 DLPC3439上电后、向其发送图像、然后图像被跳转。 此图像:
投影时、看起来像:
处于此状态时发送的每个图像都将以类似的方式进行跳线。 我认为 DLPC 此时性能不佳、因为我尝试将输入源设置为测试图像、而不是外部视频、以查看问题是否仍然存在。 测试图像没有像以前的图像那样发生跳转、但当我将输入源设置回外部视频时、投影的图像也不再发生跳转。
看起来 DLPC 处于一个奇怪的状态、改变输入源会将其复位。
是否仍有通过查询 DLPC 来检测此情况? 或者、我们是否可以采取任何措施来避免此问题?
Heather、
该芯片组实际上具有用于此类目的的幕布功能。 如果要暂时隐藏图像、您可以在切换显示模式时启用幕布、并在安全的情况下重新启用幕布。 软件编程人员指南(第32页)详细介绍了此命令:
http://www.ti.com/lit/ug/dlpu020c/dlpu020c.pdf
默认情况下,您在以外部视频模式启动系统的同时还同时发送并行图像数据吗? 您的特定前端启动配置可能会导致数据不正确地发送到 DLPC。 在这种情况下、使用幕布启动系统是一种简单的解决方案。
此致、
Philippe Dollo