This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPA2000:DLPA2000

Guru**** 1963265 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2010, DLPC3430, DLPA2000, DLPC3435, DLPA2005
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/703033/dlpa2000-dlpa2000

器件型号:DLPA2000
主题中讨论的其他器件:DLP2010DLPC3430DLPC3435DLPDLCR2010EVMDLPA2005

大家好、  

DLP2010规范(2016年7月修订)中指出、DLP2010和 DLPC3430也是 DLP2010和 DLPC3430的骄傲所有者

将所有器件作为芯片组运行时需要 DLPA 驱动器。 就我理解 DLPA2000中的规格而言、没有

PCB Incorporated 提供。 我们是否必须由我们的选择者设计电路板?

最棒的  

Lars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lars、

    不需要、您无需自己从头开始设计电路板。 相反、您应该调整我们在 TI.com 上为用户提供的现有电路板设计。

    DLPDLCR2010EVM 在下方链接、可用于评估芯片组。 它同时实现了 DLP2010、DLPC3435和 DLPA2005:
    www.ti.com/.../DLPDLCR2010EVM

    与此 EVM 关联的参考设计可在此处找到:
    www.ti.com/.../tida-00325

    您可能会注意到、本参考设计使用的是 DLPC3435和 DLPA2005、而不是 DLPC3430和 DLPA2000。 这些组件彼此相似、因此此 EVM/参考设计仍然是为您使用的组件设计电路板的理想起点。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、
    Philippe Dollo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Philippe 的初次答复、

    我还有两个一般性问题:

    如果 DLP2010的功能存在任何限制、我们需要删除该窗口
    数字微镜暴露在常规环境中?

    是否有任何方法可以在不破坏下面 DMD 的情况下移除玻璃窗口?

    最棒的

    Lars
x 出现错误。请重试或与管理员联系。