This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP230NP:有关 Q_LO照明 的热损耗计算

Guru**** 1958595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1199313/dlp230np-heat-loss-calculation-about-q_illumination

器件型号:DLP230NP

各位专家:

DLP230NP .23 1080p DMD 数据表(修订版 C)(TI.com)

以上链接是数据表。 在第24页、

'转换常数 CL2W 基于 DMD 微镜阵列特性。 它假设 DMD 有源阵列上投影光和照明分布的光谱效率为300lm/W、DMD 阵列边界和窗口孔径上的光谱效率为83.7%。 转换常量的计算结果为0.00266 W/lm。"
 
问题:
(1) 0.00266是从1/300*83.7%得到的?
(2) 根据上述计算方法、DMD 上的所有光都被吸收并变热? 有可能吗?
谢谢、此致、
Gerald
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、您好、

    团队将对此进行调查、并在稍后与您确认。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、您好、

    1) 这不是该值的计算方式。

    2) 不、这是不正确的。 我不知道这一结论是如何作出的。 这些是光学引擎内的反射镜、用于显示图像。 总体系统效率为87%。 对于 DMD、只有83.7%的 LED 光位于有源阵列上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    只是好奇、客户还没有问。 对于第1项、您能否说明这是如何计算的? 谢谢你。

    此致、
    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、您好、

    我们使用模型来生成这些值。 我们不能再分享更多信息了。

    此致、

    John

x 出现错误。请重试或与管理员联系。