This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710:生命周期测试期间、镜片池(PoM)区域存在一些错误像素。

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3479, DLP4710, DLP4710LC, DLPC3439

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1277413/dlp4710-there-are-some-error-pixels-at-the-pond-of-mirrors-pom-area-during-life-cycle-test

器件型号:DLP4710
主题中讨论的其他器件:DLPC3439、DLPC3479

我们现在正在开发一种用于3D 打印机的 UV 光源引擎、我们在 UV 光引擎中使用 DLP4710、而 UV LED 为385nm。 我们已经运行了一年的生命周期测试(运行时间为4476)、但最近、我们发现 在镜片池(PoM)区域有一些错误像素。 这些错误像素始终处于开启状态、而不是处于关闭状态。

我们想知道 DMD 过热是否会导致此故障。 您能给我们一些建议吗? 提前表示感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,邓

    欢迎来到 E2E 论坛,感谢您关注 DLPRegistered技术。

    这是使用 DLP4710还是 DLP4710-LC? DMD 是否在整个寿命测试期间保持静态图像?

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:  

    感谢您的反馈。 目前、我们使用 DLP4710、而不是 DLP4710LC。

    它不会在生命周期内保持静态图像,图像序列是1s 全白->1s 全灰->1s 全背,LED 将在5秒间隔时间内关闭。 DMD 散热器采用热管来实现更好的冷却、此外、还有一个小型风扇会高速向 DMD 散热器吹风。

    或者该问题是否可能由 ESD 引起?

    谢谢、期待您的回复。

    此致、

    波昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boon:

    DLP4710 DMD 不是为385nm 波长设计的。 它被设计用于在可见波长下工作。 长期暴露在规格之外将导致镜片故障、尤其是385nm。

    POM 镜像被设计成处于关闭状态、并且由于故障无法切换至偏移。 POM 旁边的活动行很可能出现故障、并且这些镜片卡在 ON 位置。

    另一种可能的解释- 4710 DMD 底部亮起。  POM 镜片处于关闭状态、以进行底部照明。  对于侧向照明、相同的 POM 镜片将处于打开状态。  你如何检查这些镜子。

    故障-这些故障是由于长期暴露在385nm UV 光下所致。 这不是由于过热、尤其是在主动冷却 DMD 散热器时。 事实上、冷却技术有助于延长使用寿命。 如果沿边沿出现故障、也不太可能发生 ESD。

    希望这可以解答您的问题。

    此致、

    维韦克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

     

    非常感谢您的答复。  您能否告诉我 DLP4710和 DLP4710LC 之间有何具体差异? 我在其规格中看到了与 DLP4710和 DLP4710LC 相同的运行条件、如下所示。

    如果 ESD 不太可能、我仍然想知道这些 POM 镜片的温度高于其他有效镜片、那么会导致此故障、因为其他镜片目前是正常的。 我应该更加关注热管理、甚至应该每周清洁风扇和散热器上的粉尘。

    再次感谢、请提供建议。

     

    此致、

    波昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boon:

    DLP 技术是专为特定应用而设计的芯片组解决方案、其中包括 DMD、控制器和电源管理 IC (PMIC)。 DLP4710LC DMD 和随附控制器 DLPC3479专为光控制应用而设计。 同样、DLP4710 DMD 和 DLPC3439控制器也是专为显示应用而设计的。  

    DMD 可能具有类似的光学和电气规格、但功能和特性取决于 DMD 和控制器的组合。

    您能否上传投影图像图片或关闭 DMD、以便我们更好地了解 POM 镜缺陷?

     

    此致、

    维韦克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    感谢您的解释。 请查看以下两张图片:

    1. 完全背投的图像。
    2. 与帧投影图像交叉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boon:

    感谢您上传照片。  我确实注意到边界沿线亮点附近有几个亮点。 但是、黑色图像中缺少这些运动项。

     这些可能是由颗粒造成的。 它们似乎没有来自镜片像素的光。

    我会与少数同事分享,也会听取他们的意见。

    此致、

    维韦克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boon:

    我和我的同事讨论过,似乎是粒子。  

    此致、

    维韦克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    非常感谢您的支持。 您的建议对我们有很大帮助。

    谢谢、此致、

    波昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。

    此致、

    维韦克